Technical Forum

SIMATIC WinCC (TIA Portal)

Simulation geht nicht

Erstellt von 3DRoady am 13.06.2012 09:14 (10 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
12» Seite 1 von 2 (11 Objekte)
  13.06.2012, 09:14
Beigetreten am: 10.11.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen

Habe folgende Config:

Simatic Step 7 Basic - V11 SP2
Simatic WinCC Comfort / Advanced - V11 SP2

Unter installierte Software :
WinCC Runtime Advanced Simulator - 11.0.1.0

Zum Problem :
Hab hier ein Projekt mit einem KTP 700 Comfort und möchte nun dieses Panel simulieren .
In der Symbolbar ist das Sysmbol ausgegraut und auch in der Auswahl Online -> Simulation sind die 3 Optionen gegraut .

Simulation eines Basicpanel ist ohne weiteres möglich . 
Wo liegt das Problem ? 
Top
  13.06.2012, 15:57
Beigetreten am: 05.09.2011
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 2727
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 135 mal bewertet]. (135) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

Funktioniert der Simulator bei einem neuen KTP 700 Comfort Projekt?

Hast du bei der Installation von WinCC V11 eine Fehlermeldung bekommen?

Tweety
Top
  14.06.2012, 08:20
Beigetreten am: 10.11.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo
Weder noch...
Der Simulator funktioniert nur bei Basicpanels .
Habe auch keine Fehlermeldungen bekommen .

Meine Überlegung war das ich den Simulator garnicht installiert hatte oder halt ein Fehler bei der Installation aufgetreten ist . Aber laut installierter Software sollte das ja installiert sein .
Hatte dann gestern versucht den Simulator neu zu installieren .
Das geht leider nicht da meine CD die erste Version ist und ich ja schon hochgerüstet hab auf SP2 .
Kommt dann halt ne Fehlermeldung das eine höhere Version installiert ist .
Mann kommt dann garnicht erst zur Auswahl ....
Top
  14.06.2012, 10:42
Beigetreten am: 10.11.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bin gerade bei einem anderen Projekt mit einem Basicpanel...

Nun geht das da auch nicht mehr .
Ohne Variablentabelle ja mit nein ...verärgert
Da kommt dann die Fehlermeldung im Anhang ...

Dateianhang: Fehler_sim.jpg  (9 Downloads)

Top
  14.06.2012, 14:09
Beigetreten am: 05.09.2011
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 2727
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 135 mal bewertet]. (135) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo 3DRoady,

Welches Betriebssystem benutzt du denn?
Hier findest du am Ende des FAQs ein Dokument mit einer Liste mit der Software
die mit WinCC V11 getestet wurde.

Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V11?

Tweety
Top
  15.06.2012, 11:28
Beigetreten am: 10.11.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hmm TIA scheint ne Tagesform zu haben Rnf:lblSmileyTooltip_sleep

Simulation mit Basicpanel geht wieder .
Simlulation mit Comfort Panel nach wie vor nicht .

Wenn ich die Tabelle richtig verstehe sollte das auch nicht der Fehler sein .

System hier : Windows 7 Professional 32 Bit / SP1

Was mir aufgefallen ist ist der Virenscanner . Da benutze ich einen anderen als Trend Micro/McAfee .
Hatte meinen mal deaktiviert aber ging auch nicht ...
Top
  15.06.2012, 13:17
Beigetreten am: 05.09.2011
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 2727
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 135 mal bewertet]. (135) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hast du WinCC V11 schon mal neu installiert oder eine Reparaturinstallation durch geführt?
Ich habe von meinem PC ein Image gemacht, auf das ich bei Problemen wir zurück kann.

Oder du solltest mal eine Anfrage am Customer support aufgeben.
----> Customer support

Wenn du eine Lösung vom Support bekommst solltest du sie hier posten.

Tweety



=== Bearbeitet von Tweety @ 15.06.2012 13:18 [GMT ] ===


Top
  02.07.2012, 10:53
Beigetreten am: 10.11.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Werde TIA und WinCC erstmal hochrüsten müssen (wegen aktuelle Projekte) .
Danach mal schauen ob der Fehler noch besteht .
Wenn ja werd ich den Support kontaktieren und hier Bericht erstatten .


Sorry für die späte Antwort ...



=== Bearbeitet von 3DRoady @ 02.07.2012 10:54 [GMT ] ===


Top
  11.07.2012, 12:48
Beigetreten am: 10.11.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
So nach dem Update von Comfort zu Advanced geht die Simulation wieder .
Leider kann das nicht die Standartlösung sein (weil zu Teuer) .

Aber bei mir gehts halt ....
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  27.08.2012, 20:38
Beigetreten am: 27.08.2012
Letzter Besuch: 28.08.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo 3D Roady.
ich habe gleiche probleme mit die simulation in SIMATIC WinCC (TIA Portal) und bis jetzt ich kann nicht was tun. ich habe panel TP 1500 comfort benutz und wenn ich moechte einfach der screen simuliere , geht nicht.
die start simulation ist immer deactiviert.was kann ich machen???

Danke
Top
12» Seite 1 von 2 (11 Objekte)
Aktionen