Technical Forum

SIMATIC S5 / STEP 5

Failed EPROM of s5 95U

Erstellt von Patidar am 11.06.2012 07:25 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  11.06.2012, 07:25
Beigetreten am: 05.01.2012
Letzter Besuch: 30.03.2013
Beiträge: 29
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dear all,

Due to the sudden power fail i have lost program from EPROM & then i uploaded program again.

Can i remove the EPROM from cpu (S5 95U) & keep it in safe place to avoid such breakdown?

Can CPU  starts without EPROM at power up?


Please suggets,

Thanks 

 
Top
  11.06.2012, 08:27
Beigetreten am: 22.04.2010
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 3309
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,12 von 5 / 300 mal bewertet]. (300) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

Yes you can store the Eprom, make sure the little window on the Eprom itself is covered and keep away from direct light, better get an EEprom or spare Eprom.

CPU can start without Eprom if Backup battery is ok, otherwise program is lost.
Never remove Eprom with power on.

To force the CPU to start from Eprom disconnect the battery and power up the CPU, then connect battery, cut the power again remove Eprom and power up.

CPU should now start from own memory.

If you have a spare CPU try it with that one first.

Hope i remembered it all well, long time agoblush

To be sure read manual chapter 2.3

Regards,

Marcjan



=== Edited by Marcjan @ 6/11/2012 8:45 AM [GMT ] ===



Problem solved?
Please let us know!

Please no technical questions by PM, use the forum!
Top
  15.06.2012, 11:19
Beigetreten am: 05.01.2012
Letzter Besuch: 30.03.2013
Beiträge: 29
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

Thanks for reply.

I will try with spare CPU.

Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen