Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Logo in Stop und Run setzten mit Externen Schalter möglich??

Erstellt von Tripplex am 10.06.2012 11:30 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  10.06.2012, 11:30
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 177
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ist es möglich die Logo in Stop und Run mit einem Schalter am Digitalen Eingang????
Top
  10.06.2012, 11:52
Beigetreten am: 22.04.2010
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 3193
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,11 von 5 / 295 mal bewertet]. (295) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

Geht leider nicht.

Wozu brauchen sie das, vieleicht gibt es eine anderes losung?

Grus,

Marcjan



=== Edited by Marcjan @ 6/10/2012 11:54 AM [GMT ] ===



Problem solved?
Please let us know!

Please no technical questions by PM, use the forum!
Top
  10.06.2012, 12:00
Beigetreten am: 07.05.2011
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1179
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,08 von 5 / 73 mal bewertet]. (73) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Im Programm alles was möglich und nötig ist auf Remanenz=1 setzen und über die Spannungsversorgung Run/Stop auslösen. Dauert dann allerdings 3-4 Sekunden bis das Programm wieder startet.
Alternativ einen Eingang als Masterbedingung für alle Ausführungen im Programm setzen.
Bedeutet aber etwas mehr Programmieraufwand. Also alle Ausgänge, alle Zählimpulse, alle anderen Eingangsbefehle usw. mit dem Mastereingang AND-verknüpfen.
So wie in dem KOP angedeutet!

Dateianhang: Masterschalter.jpg  (14 Downloads)



=== Bearbeitet von motmonti @ 10.06.2012 12:17 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von motmonti @ 10.06.2012 12:04 [GMT ] ===



Top
  10.06.2012, 12:53
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 177
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Uhh.Das wäre zu Aufwendig.

Ich hätte das für eine Heizungssteuerung benötigt.
Bei der mit Externen Schaltern jeder Pumpe inkl Mischer von Hand geschalten werden können.
Damit aber nicht das Program dazwischen Schaltet hatte ich vor das Program in Stop zu setzten.
Top
  10.06.2012, 17:07
Beigetreten am: 27.05.2011
Letzter Besuch: 08.10.2012
Beiträge: 41
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,56 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Wenn noch Eingänge zur Verfügung stehen, könnte man über einen 2. Kontakt am Schalter die 24V auf die Logo geben.
Dieses Signal nutzt man dann im Programm zum "Deaktivieren der Automatik".

Wenn du Betel's Mischersteuerung nutzt, kann man B046 die Regelung bzw. das Schalten der Ausgänge "Mischer AUF/ZU" de- und aktivieren.
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen