Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Garagentor

Erstellt von denni1311 am 08.06.2012 07:52 (6 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
  08.06.2012, 07:52
Beigetreten am: 07.02.2012
Letzter Besuch: 05.03.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten Morgen
habe mal wieder ein kleines Problem es geht um mein Garagentor
an meinem Antrieb kann man die Externe Beleuchtung anschliessen das Problem ist nur man kann diesen Externen Kontakt nur von 60 sec bis 240 sec einstellen nun möchte ich das über die Logo machen das heisst wenn das  Garagentor hochfährt liegt am Kontakt für 60sec Spannung an die Beleuchtung der Garage geht an und nach 60 sec wieder aus wenn ich das Tor runter fahre geht das Licht auch wieder an (selbe Kontakt) und geht nach 60 sec wieder aus. Nun habe ich Externe Taster in der Garage mit denen ich die selbe Beleuchtung schalte .
Nun zum eigentlichen Problem angenommen ich komme nach Hause Tor fährt hoch und wieder runter möchte aber in der Garage noch was machen drücke ich den Externen Taster das Licht bleibt an und ich kann es wieder auschalten wann ich möchte nun möchte ich aber mal nichts machen und will die >Beleuchtung vor Ablauf der Minute wieder ausschalten ist das möglich weil ja die Spannung ja trotzdem die 60sec anliegt
mfg

Dateianhang: Garagentor.zip  (10 Downloads)

Top
  08.06.2012, 10:08
Beigetreten am: 24.02.2012
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 73
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich habe Dir mal ein kleines Programm zusammen gebaut.
Meiner meinung benötigst Du jedoch 2 Taster oder musst mit unterschiedlichen Betätigungszeiten arbeiten, denn der Taster kann ja nicht wissen, ob er gerade das Dauerlicht einschalten oder die Ausschaltverzögerung sofort beenden soll.

Dateianhang: FORUM Garagentor.zip  (9 Downloads)

Top
  08.06.2012, 12:50
Beigetreten am: 24.02.2012
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 73
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Habe das Ganze mal noch mit der Betätigungsdauer gebaut. einzig die 0,5 Sekunden "dunkel" stören mich noch etwas, hat jemand eine Idee wie man dies umgehen kann?

Dateianhang: FORUM Garagentor2.zip  (8 Downloads)

Top
  08.06.2012, 18:27
Beigetreten am: 25.09.2008
Letzter Besuch: 19.05.2013
Beiträge: 63
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo denni1311

Probier mal das

Grüss gim


Dateianhang: Garagentor 2.zip  (9 Downloads)

Top
  08.06.2012, 21:22
Beigetreten am: 11.01.2007
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 10
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
das Problem ist, daß beim Schließen des Tores das Licht nochmal für die eingestellte Zeit angeht.
Ich habe deshalb an meinen Toren Reedkontakte, die "Tor offen" melden. Dann mittels Relais Licht ein, wenn Dämmerungsschalter "dunkel" meldet. Dazu Dauerlichtschalter parallel.
Größter Nachteil: man braucht dazu nicht mal eine LOGO! erröten
(Ich hab' trotzdem eine verwendet) grinsen
Viele Grüße
Gernot
Top
  09.06.2012, 12:52
Beigetreten am: 08.01.2012
Letzter Besuch: 19.05.2013
Beiträge: 22
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
so könnte man das auch machen, ich weis nicht ob das so ok ist.

Dateianhang: Schaltplan1.zip  (15 Downloads)

Top
  10.06.2012, 08:37
Beigetreten am: 07.02.2012
Letzter Besuch: 05.03.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke für die Antworten
sind schon gute Ideen dabei
lg
Top
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
Aktionen