Guten Morgen,
gleich mal eine Frage hinterher: (Den verlinkten Artikel habe ich gelesen)
Kann WinCE5.0 (bzw das Panel an sich) mit einer "Kerberos" Domänenanmeldung umgehen?
Wenn nicht, kann man das Panel Patchen/Updaten, damit man es erfolgreich in eine solche Domänenumgebung einbinden kann?
Gruß
Manuel
PS: Wenn mehr infos von nöten sind, dann bitte nachfragen. Zudem weiß ich nicht, ob der Begriff "Kerberos" vollständig das Anmeldeverfahren bezeichnet.
:Aktuelle Infos / Ergänzungen:
Server, auf dem der Domaincontroler läuft ist: Windows Server 2008 R2
Laut meinen Infos soll es an der 128bit Verschlüsselung der Token liegen, da WinCE 5.0 _angeblich_ nur 56bit Token unterstüzt.
Problem ist, dass ich nicht mal schnell an der Registry Spielen kann, da die Maschine schon Produziert.
Gibt es denn jemanden, der ein WinCE 5.0 MP277 Panel erfolgreich in eine Win2k8 Domäne eingebunden hat?
=== Bearbeitet von Fr33man @ 13.08.2012 21:09 [GMT ] ===
=== Bearbeitet von Fr33man @ 13.08.2012 21:07 [GMT ] ===
|