Technical Forum

Prozessinstrumentierung / Analytik / Wägesysteme SIWAREX

PDM-Version für Sipart DR22 Parametrierung

Erstellt von hka am 07.06.2012 17:49 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  07.06.2012, 17:49
Beigetreten am: 09.03.2007
Letzter Besuch: 07.02.2013
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Leute,

ich muß Anpassungen bei einer Kundenanlage mit Sipart DR22 vornehmen. Dazu möchte ich Simatic PDM einsetzen, bin jedoch bei den vielen Versionen (V6..V8) nicht sicher, welche die am beste geeignete ist. Folgende Bedingungen:

- Laptop mit XP und Step7 V5.5 SP1
- PDM in Step7-Umgebung integriert
- CP5512 (mehrere Regler im DP-Netzwerk)
- DR2210 mit Profibusmodul

Der Kunde hat bisher (letzte Änderung 2003) mit PDM V5.2+SP1 gearbeitet. Laut meiner Recherchen ist wohl V6.1 angemessen. Oder ist es günstiger, eine neuere Version (V7..) zu verwenden?

Vielen Dank schonmal.

VG Thomas
Top
  08.01.2013, 09:15
Beigetreten am: 27.12.2012
Letzter Besuch: 08.04.2013
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Thomas,

Momentan nutze besser PDM 6.1, da in 8.0 die DP Kommunikation zu den DR Reglern noch nicht richtig funktioniert. Eine Lösung dafür wird es bis Ende des Geschäftsjahres geben.
In PDM 8.0 wird es aber grundsätzlich keine RS232 oder DR-Netz Anbindung mehr geben, nur DP.
7.0 ist keine Option.

Grüße
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen