Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Temperaturschwankungen beruhigen

Erstellt von kontaktloser am 02.06.2012 21:26 (10 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
12» Seite 1 von 2 (11 Objekte)
  02.06.2012, 21:26
Beigetreten am: 27.11.2011
Letzter Besuch: 13.06.2013
Beiträge: 235
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo habe eine Logo OBA6 12/24V mit einen AM2 RTD mit eine 3 Leiter/Pt100
Ich las mir die Temperatur auf dem Display mit 1 Stelle hintern komma Anzeigen
z.B. 18,5 C.
Jetzt habe ich das Broblen das bei 18,5 die 5 dauern schwank auf 17,5 oder 18,0 oder 18,5.
Das geht so schnell das man es kaum lesen kann.

Kann man den Wert beruhigen Träger machen?

Wenn ja welcher Baustein verwendet man dazu?
Top
  02.06.2012, 21:38
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Kontaktloser,

grundsätzlich sind hierfür die Gründe zu suchen.

Ist denn deine Leitung zum Temperatursensor eine geschirmte Leitung und diese fachgerecht angeschlossen?

Wenn ja, dann hilft die Suche und die Problembehebung von so einigen Leuten im Forum.
Suchbegriffe wie Analogwertschwankungen, Analogwerte schwanken o.ä. könnten helfen.

Siehe Link

Zur eigenen Lösung könntest du wie folgt kommen:

Du nimmst jede Sekunde einen Analogwert und wertest nach 3 Sekunden das Mittel aus.



=== Bearbeitet von Diablo @ 02.06.2012 21:40 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Diablo @ 02.06.2012 21:39 [GMT ] ===


Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  02.06.2012, 21:39
Beigetreten am: 11.11.2008
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 559
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,09 von 5 / 43 mal bewertet]. (43) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Ein Forum soll auch zum lesen anregen!

Deine Frage wurde hier schon oft gestellt und zufriedenstellend beantwortet!

In der Schaltungssammlung z.B.  gibt es mehrere Lösungen!

Ansonsten hilft die Suche rechts oben.

 

MfG. ring24h


Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde

Über den Beiträgen gibt es hier Bewerten und Bedanken Buttons die meiner Meinung nach viel zu selten benutzt werden wenn man sich mal anschaut was manch einer hier an Zeit investiert.
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  02.06.2012, 22:00
Beigetreten am: 27.11.2011
Letzter Besuch: 13.06.2013
Beiträge: 235
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Also mein 3 Leiterkabel ist Geschirmt und nicht verlängert nur die letzten 3 cm für den Anschluß sind nicht geschirmt.

Also wie ich vernmute gibts dazu keinen eigener Baustein ?
Top
  02.06.2012, 23:53
Beigetreten am: 27.11.2011
Letzter Besuch: 13.06.2013
Beiträge: 235
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo

Habe mal was gemacht aber die Wert laufen auseinnander bei der Simulation ( im Anzeigetext.)
Habe 2 Fühler Pt100 einmal mit Filter und einmal ohne Filter gemacht.

Wenn ich jetzt die selben Werte manuell hochstelle stimmen die Werte nicht überein.
Von einem Sensor zum andern!
Die weichen doch sehr von einnander ab.


Hänge es mal als Anhang an.

Dateianhang: Schaltplan mit Filter.zip  (33 Downloads)



=== Bearbeitet von kontaktloser @ 02.06.2012 23:56 [GMT ] ===



Top
  03.06.2012, 10:31
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
kontaktloser schrieb:

Also mein 3 Leiterkabel ist Geschirmt und nicht verlängert nur die letzten 3 cm für den Anschluß sind nicht geschirmt.

Also wie ich vernmute gibts dazu keinen eigener Baustein ?


Um deine Frage direkt zu beantworten...
Bei der 0ba6 gibt es keinen direkten Baustein, aber durch die Verschaltung von verschiedenen vorhandenen Bausteinen und ein wenig Überlegung, schafft man Lösungen, die schwankende Analogwerte glätten können.
Dazu habe ich dir oben einen Link beigefügt, in dem der Forenuser Betel dafür verschiedene Lösungen vorsieht.
Bei 0ba7 gibt es inzwischen einen Baustein, der sich Mittelwert schimpft. Dieser würde deinem Wunsch entsprechen.





=== Bearbeitet von Diablo @ 03.06.2012 10:56 [GMT ] ===


Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  03.06.2012, 11:00
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 4456
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 415 mal bewertet]. (415) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
kontaktloser schrieb:

Also mein 3 Leiterkabel ist Geschirmt und nicht verlängert nur die letzten 3 cm für den Anschluß sind nicht geschirmt.
...



Führe dir auch mal folgenden Beitrag zu Gemüte:

https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?HTTPS=REDIR&PostID=281160&language=de

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  03.06.2012, 11:24
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hier noch ein Link
Und dieser sollte deine Aufgabenstellung zu 100% lösen.
Top
  03.06.2012, 13:08
Beigetreten am: 27.11.2011
Letzter Besuch: 13.06.2013
Beiträge: 235
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo

Muß ich mal Testen ob es abhilfe schaft.

Auf den Display möchte ich nur die eine (aktuelle) Temperatur sehen.


Welcher Baustein muß ich zuweisen für das Display dafür ?
Top
  03.06.2012, 13:39
Beigetreten am: 05.01.2007
Letzter Besuch: 15.06.2013
Beiträge: 1497
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,99 von 5 / 404 mal bewertet]. (404) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo kontaktloser,

wenn du sicher bist, hardwareseitig nichts mehr verbessern zu können und eine schaltungsseitige Filterung (Mittelung) wünschst, dann empfehle ich dir die Empfehlungen von Diablo zu ignorieren und dir meinen Beitrag

"Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten (z. B. Temperatur-Messwerten)"


anzusehen! Ich empfehle dir die Anwendung der Schaltung
 
DEMO_periodische_Mittelwertbildung_V4 (0BA6).lsc

Diese benötigt weniger Blöcke als die Lösung aus dem SIEMENS-Support und ist zudem wesentlich leistingsfähiger (was die Anzahl der Werte zur Mittelung betrifft)...
                                      Rnf:lblSmileyTooltip_  think                      zwinkern
MfG
Betel
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
12» Seite 1 von 2 (11 Objekte)
Aktionen