Technical Forum

Logikmodul LOGO!

auf die Logo 0BA6 übers Internet zugreifen??

Thread Starter: Tripplex   Started: 6/1/2012 8:15 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  6/1/2012, 8:15 PM
Joined 4/1/2012
Last visit: 6/16/2013
Posts: 182
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo.
Komme mit meiner Verbindung über Internet mit der 0BA6 nicht ganz klar.

Ich habe den Conrad USB Server,der ist an ein AON Pirelli Modem angeschlossen.
Im LAN kann ich über die COM7 Schnittstelle mit der Logo Soft auf die Logo zugreifen und Daten ändern.
Ich möchte das ganze aber auch übers Internet.!!
Eine Portweiterleitung wäre schon eingerichtet und funktioniert. Ich kann von Ausserhalb auf den USB Server zugreifen.
Aber wie funktioniert das nun mit der Logo Soft?? Dort kann ich nur eine IP oder COM einstellen???
Top
  6/1/2012, 9:03 PM
Joined 6/23/2008
Last visit: 6/20/2013
Posts: 2900
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Warum erstellst du wieder einen neuen Beitrag?
Du hast doch schon mal gefragt und Antworten erhalten.

Im Router muß auch ein Port freigegeben werden, aber wie das genau läuft......
0BA7 über Internet erreichen

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  6/1/2012, 9:20 PM
Joined 4/1/2012
Last visit: 6/16/2013
Posts: 182
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Weil das die 0BA7 betrifft,die einen Netzwerkanschluss besitzt.
Da ist es einfach,man muss nur eine Portweiterleitung machen.
Was aber mit der 0BA6 nicht geht,die hängt ja auf einem USB Server der nur den COM im LAN bereit stellt.

Aber wie komme ich auf diesen COM übers Internet. Das wurde hier noch nicht Diskutiert !!
Oder überlese ich da was???



=== Bearbeitet von Tripplex @ 01.06.2012 21:21 [GMT ] ===


Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions