Technical Forum

SIMATIC S7

Horizontal / vertical installtion

Erstellt von sunn7 am 01.06.2012 13:24 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  01.06.2012, 13:24
Beigetreten am: 01.02.2008
Letzter Besuch: 15.03.2013
Beiträge: 153
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi all

In SIEMENS I/O cards , I see there are HORIZONTAL, VERTICAL installtion option.

what are these? Are they as name suggests?

is it possible to install Horizontally these I/O cards

Regards
Sunn7
Top
  01.06.2012, 13:38
Beigetreten am: 22.04.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 3202
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,11 von 5 / 295 mal bewertet]. (295) 
Bewertung: Exzellent [4,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
hello,

You can place the whole rack vertical or horizontal, the difference is in the ambient temperature.
If the rack is places horizontal the  cooling is better.

Temperature:
horizontal mounting position:
vertical mounting position:
0°C to 60°C
0°C to 40°C

Regards,

Marcjan

Problem solved?
Please let us know!

Please no technical questions by PM, use the forum!
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  04.06.2012, 06:23
Beigetreten am: 01.02.2008
Letzter Besuch: 15.03.2013
Beiträge: 153
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hello Marcjan


For example 6es7326-2bf41-0ab0, i found current ouptuts are different for each installtion

horizontal 40 Deg C Max- 7.5 A, 60 Deg C Max -5A -- why two limits?
Vertical 40 Deg C- 5A

so the ouput current depends upon how it is installed and temp inside of cabinet??

Am I corrcect?

Thanks
sunn7

Top
  04.06.2012, 07:07
Beigetreten am: 22.04.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 3202
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,11 von 5 / 295 mal bewertet]. (295) 
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hello,

Yes you are correct, the temperature inside the cabinet and how the rack (and where) is mounted is importand for the max. current the module can switch.
It's all about exchanging the heat, and that works better when mounted horizontal and lower temperature in the cabinet.

Regards,

Marcjan

Problem solved?
Please let us know!

Please no technical questions by PM, use the forum!
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  05.06.2012, 13:21
Beigetreten am: 01.02.2008
Letzter Besuch: 15.03.2013
Beiträge: 153
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
YES, 

It is clear
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen