Technical Forum

Motion Control System SIMOTION

Scout & Wincc flexible v2008 with Windous 7 64bit

Erstellt von inol_ba am 01.06.2012 11:08 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  01.06.2012, 11:08
Beigetreten am: 14.11.2008
Letzter Besuch: 14.07.2012
Beiträge: 27
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 


   Good mornig

  I need to now how can I upgrade SimotionScout so that I can run it on 64 bit Windows 7.
  Is there any SSP to install for it?

  The same I need for Wincc Flexible 2008.


  Anybody can help me? 


Thanks

Inol
Top
  01.06.2012, 13:26
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hello,

Windows 7 64bit is supported by WinCCfelxible 2008 SP3 and SIMOTION V4.3.1.
WinCCflex 2008 SP3 is already released.
SIMOTION V4.3.1. will released the next weeks.

There is no Upgrade way. Both packages must complety ne installed.

Regards
Christoph.
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen