Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Sonnennachführungssystem

Erstellt von alfonsoJerez am 22.05.2012 12:31 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  22.05.2012, 12:31
Beigetreten am: 19.10.2011
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

langsam kann ich meine Logo-Projekte beenden.grinsen
Nachdem ich die Probleme mit der Warmwasser- und Heizungssteuerung (fast) im Griff habe, habe ich jetzt ein Hardware-Problem. Ich habe vor, ein Sonnennachführungssystem  mit Logo zu steuern. Nachdem ich im Forum herumgestöbert habe und schon einige Vorschläge gesehen habe, habe ich mich entschlossen, dies mit LDRs zu lösen. Was das Programm betrifft, habe ich es schon einigermaßen klar, wie es laufen soll. Das Problem besteht bei der Verdrahtung der Komponenten. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, bevor ich etwas kaputt mache. Anbei ein PDF mit den technischen Daten des LDR und ein kleines Schaltschema. Dafür benutze ich ein LOGO OBA7 mit 24V.

Vielen Dank in Voraus. lachen

Dateianhang: LOGO.zip  (42 Downloads)

Top
  22.05.2012, 22:20
Beigetreten am: 07.05.2011
Letzter Besuch: 25.05.2013
Beiträge: 1198
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,09 von 5 / 74 mal bewertet]. (74) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Du mußt den Spannungsteiler so wählen, das über dem Reihenwiderstand zwischen 10 und "0"V abfallen. Da du 24V an die Reihenschaltung von Fotowiderstand und Reihenwiderstand anlegst hast du demzufolge zwischen 14 und "24"V am Fotowiderstand. Was du jetzt brauchst sind der Hell und Dunkelwiderstand deines FW. Der Rest ist ohmsches Gesetz und Spannungsteilerregel!
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  22.05.2012, 23:49
Beigetreten am: 19.10.2011
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich werde es morgen im Laufe des Tags ausprobieren und melde mich dann wieder.Rnf:lblSmileyTooltip_

Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen