Technical Forum

PC-based Automation

C# Wrapper für WinCC-ODK

Erstellt von SeMe am 05.04.2012 14:00 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  05.04.2012, 14:00
Beigetreten am: 05.04.2012
Letzter Besuch: 20.04.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ist jemand im Besitz eines Wrappers um auf die ODK-Funktionen, haupsächlich die API-Schnittstelle des Graphics Designers (PDLCS), mittels einer C#-Applikation zuzugreifen?

Oder gibt es einen einfacheren Weg, auf die Graphics Designer-Funktionen mittels einer C#-Applikation zuzugreifen?


Vielen Dank!  



=== Bearbeitet von SeMe @ 20.04.2012 13:20 [GMT ] ===


Top
  19.04.2012, 14:46
Beigetreten am: 22.10.2007
Letzter Besuch: 04.03.2013
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Leider ist die Betreff-Zeile mit "ODK" etwas allgemein gehalten.
Es gibt für verschiedene Produkte "ODK"s, z.B. WinAC RTX, WinCC, ...

Ich gehe davon aus, dass hier WinCC gemeint ist?
Top
  21.05.2012, 20:12
Beigetreten am: 17.09.2007
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 480
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 50 mal bewertet]. (50) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
 das WinCC ODK beschreibt Funktionalität und Schnittstellen, Datenstrukturen etc. Alles im schönsten Ansi - C gehalten. (von Version zu Version scheint es geringfügige Unterschiede zu geben, fundamentale Änderungen scheint es zumindest in der Classic Version nicht zu geben.) Auf der CD gibt es Samples (für das Visual Studio 2005 bei Version 7) Da aber schon die internen Versionen nicht unbedingt leichte Kost sind, sollte es einem entsprechend versierten Programmierer (der mit dem ODK an sich klar kommt) nicht schwer fallen, eine entsprechende Wrapper Funktion(en) zu implementieren.

 

VG / regards vanDyk
Top
  27.08.2012, 15:38
Beigetreten am: 28.02.2012
Letzter Besuch: 21.02.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo
vanDyk schrieb:

... Da aber schon die internen Versionen nicht unbedingt leichte Kost sind, sollte es einem entsprechend versierten Programmierer (der mit dem ODK an sich klar kommt) nicht schwer fallen, eine entsprechende Wrapper Funktion(en) zu implementieren.
 


Das widerspricht sich nun aber.

Da es keine leichte Kost ist fällt es einem nicht schwer? Oder besser gesagt da es schwere Kost ist fällt es einem Programmierer leicht?

Oder wie ist das zu verstehen?
Top
  03.09.2012, 21:54
Beigetreten am: 17.09.2007
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 480
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 50 mal bewertet]. (50) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ja Moin,

 na ja wem das Schwere schon leicht fällt,der kricht auch das etwas Schwierigerer leichter hin ... ne zwinkern

VG / regards vanDyk
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen