Technical Forum

ROBICON Perfect Harmony - Medium voltage converters

Robicon ID-PWM 454 GT Series HELP!

Erstellt von NH3 Bob am 17.05.2012 16:20 (0 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
  17.05.2012, 16:20
Beigetreten am: 17.05.2012
Letzter Besuch: 18.05.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

I have a problem with the AREF INPUTS on the old 454 GT Drive. I have been over the settings a thousand times in the menu'smad, but the Analog inputs are being held at 11ma. No change with simulator, Pressure TX, EVEN when no input is hooked up at all!Rnf:lblSmileyTooltip_  think 
As a result the VFD runs at one speed in Auto. I can speed up and slow down the VFD in manual however. I am useing a 4-20ma singnal from a PT to control the VFD Speed. REAL SIMPLE (or it should be) Are the VFD inputs toast? Or am I missing something?cry



Top
Seite 1 von 1 (1 Objekte)
Aktionen