Technical Forum

SIMATIC S7-1200

PTO Outputs in 1214C DC/DC/DC

Erstellt von MINKU am 15.05.2012 12:32 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  15.05.2012, 12:32
Beigetreten am: 28.12.2011
Letzter Besuch: 08.10.2012
Beiträge: 36
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello
I have CPU 1214C DC/DC/DC which have 10 solid state outputs out of which 2 outputs are for PTO at 100KHz, can i use remaining 8 outputs for PTO at 500Hz or 1KHz??
If yes then how can i use those 8 outputs for PTO generation.
Thanks and regards
Top
  15.05.2012, 13:05
Beigetreten am: 08.09.2009
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
The answer I guess, is no. Else you would have 10 PTO outputs, not 2 as specified.
Top
  15.05.2012, 13:22
Beigetreten am: 16.02.2011
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 222
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,07 von 5 / 15 mal bewertet]. (15) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
MINKU wrote:
Hello
I have CPU 1214C DC/DC/DC which have 10 solid state outputs out of which 2 outputs are for PTO at 100KHz, can i use remaining 8 outputs for PTO at 500Hz or 1KHz??
If yes then how can i use those 8 outputs for PTO generation.
Thanks and regards

Hello,

Yes, you can use, but it will depend the scan time of the CPU, because this outputs only changes at process image. To have more precicion you can use the Cyclic's OB. But you have to do your own control (time pulse off, time pulse on, how many pulses)

Regards

Gabriel de Oliveira
It Works? Rate It.
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen