Technical Forum

Umrichtersystem SIMODRIVE

Posmo A Riehmenantrieb

Erstellt von mvm87 am 10.05.2012 18:19 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  10.05.2012, 18:19
Beigetreten am: 03.11.2009
Letzter Besuch: 01.04.2013
Beiträge: 67
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,33 von 5 / 3 mal bewertet]. (3) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen

Folgender Aufbau 
Ich habe eine Alu Profil. Auf beiden Seiten ist eine umlenkrolle befestigt. Auf der einen Seite ist der Posmo A Antrieb seitlich in die Rolle gesteckt. Auf dem Alu Profil ist ein Zahnreihen gespannt der eine Platte hin und herfahren soll.

Meine Problem ist jetzt das einrichten des posmos über die Software simocom a. Es ist immer die rede von einem spindelantrieb. 
Kann mir da jemand helfen?
Top
  11.05.2012, 08:45
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1212
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24742624

da gibt es eine Anleitung zum Posmo A. Außerdem such mal hier im Forum nach Posmo A da gibt es schon einige, die Projekte mit dem Posmo A erstellt haben!
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen