Technical Forum

SIMATIC WinCC flexible

Alarm view

Erstellt von Urban.matsson am 07.05.2012 14:46 (9 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (10 Objekte)
  07.05.2012, 14:46
Beigetreten am: 01.05.2012
Letzter Besuch: 08.06.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hi,

In the alarm view, where do I change the colour of the row that is active ?

Cheers
Urban

Top
  07.05.2012, 14:51
Beigetreten am: 28.09.2005
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 2912
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,02 von 5 / 209 mal bewertet]. (209) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

Check attached. Should be clear for you.

Dateianhang: alarms.jpg  (32 Downloads)

Regards,
--------------------------------
Darius
Automation engineer/programmer

Top
  07.05.2012, 14:56
Beigetreten am: 01.05.2012
Letzter Besuch: 08.06.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello again,

Thank you. But there I can not see the colour for the row that is active. If you have two alarms and you switch between them you have an active row colour.

Cheers
Urban
Top
  07.05.2012, 15:01
Beigetreten am: 28.09.2005
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 2912
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,02 von 5 / 209 mal bewertet]. (209) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Urban.matsson wrote:
Hello again,

Thank you. But there I can not see the colour for the row that is active. If you have two alarms and you switch between them you have an active row colour.

Cheers
Urban


Hi,

Look again attached grin

Dateianhang: alarms_1.jpg  (35 Downloads)

Regards,
--------------------------------
Darius
Automation engineer/programmer

Top
  07.05.2012, 15:16
Beigetreten am: 01.05.2012
Letzter Besuch: 08.06.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  07.05.2012, 18:36
Beigetreten am: 01.05.2012
Letzter Besuch: 08.06.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
It is possible to disable the active hightlight row ? Becuase if you only have one alarm the row will be show with the active highlight color...
Top
  07.05.2012, 18:58
Beigetreten am: 01.05.2012
Letzter Besuch: 08.06.2012
Beiträge: 16
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Are there a possible to check if there are any active alarms ?
Top
  07.05.2012, 20:33
Beigetreten am: 18.03.2008
Letzter Besuch: 05.06.2013
Beiträge: 256
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,86 von 5 / 44 mal bewertet]. (44) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dear Urban.matsson,

Yes it is possible to set to view only active alarms also.

You Please go to the properties of alarm window, there you will find UnAcknowledged & Pending Etc.

So you select Unacknowled alarms only, That will display only active alarms.
Please go through the below FAQ which will be more helpful to you.

How do you display messages in WinCC flexible?

THANKS & REGARDS,

Solution is always available for all Problems.
The thing is to Work hard On it.
I Hope this is the best solution for your problem.
Please Give Feed back if you are happy with My Answer.
Top
  08.05.2012, 08:09
Beigetreten am: 28.09.2005
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 2912
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,02 von 5 / 209 mal bewertet]. (209) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Urban.matsson wrote:
It is possible to disable the active hightlight row ? Becuase if you only have one alarm the row will be show with the active highlight color...


WHat you speak about here is a cursor (selection) and to achieve behaviour you want, you need to use transparent cursor which is not possible here. So the is not much you can do. But you can always look at the status of an alarm and see if its active or not blush

Regards,
--------------------------------
Darius
Automation engineer/programmer
Top
  08.05.2012, 08:13
Beigetreten am: 28.09.2005
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 2912
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,02 von 5 / 209 mal bewertet]. (209) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Urban.matsson wrote:
Are there a possible to check if there are any active alarms ?


If your alarm are generated at PLC side then it's easy - your PLC allways knows if there is any active alarm. I mean you can check your alarm logic and see if there is active alarms or not. In case of alarms are generated on tag limits inside HMI, you can run some script on limit violation even with some logic. If you need to view only active alarm then Solution.finder solutiuon is good. Also you can use filtering on alarm view (more info in help system).

Regards,
--------------------------------
Darius
Automation engineer/programmer
Top
Seite 1 von 1 (10 Objekte)
Aktionen