Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

Unterschied zwischen einer "positionier Achse" und einer "Achse/Spindel"

Thread Starter: Hoax   Started: 5/6/2012 7:42 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  5/6/2012, 7:42 PM
Joined 10/4/2010
Last visit: 9/5/2012
Posts: 12
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo zusammen,

was ist der Unterschied zwischen einer "positionier Achse" und einer "Achse/Spindel"

Ich frage aufgrund der Lizenzierung bei einer 840Dsl


Bestellnummer für Lizenz "Additional 1 position axis"

6FC5800-0AB00-0YB0


Bestellnummer für Lizenz "Additional 1 axis/spindle"

6FC5800-0AA00-0YB0

  


1. was ist der Unterschied bei der Inbetriebnahme der Achse?

Gibt es ein Maschinendatum, das dies bestimmt?


2. Was ist der Unterschied der Funktion der Achse bzw. bei der Programmierung?
Eventuell Interpolation der Achsen, Synchronaktionen...?


Viele Grüße

Hoax

Top
  5/7/2012, 7:59 AM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hoax schrieb:

Hallo zusammen,

was ist der Unterschied zwischen einer "positionier Achse" und einer "Achse/Spindel"

Ich frage aufgrund der Lizenzierung bei einer 840Dsl


Bestellnummer für Lizenz "Additional 1 position axis"

6FC5800-0AB00-0YB0


Bestellnummer für Lizenz "Additional 1 axis/spindle"

6FC5800-0AA00-0YB0

  


1. was ist der Unterschied bei der Inbetriebnahme der Achse?

Gibt es ein Maschinendatum, das dies bestimmt?


2. Was ist der Unterschied der Funktion der Achse bzw. bei der Programmierung?
Eventuell Interpolation der Achsen, Synchronaktionen...?


Viele Grüße

Hoax



Hallo Hoax,

zu dem Lizenzmodel kann ich dir nichts sagen,
aber kurz eine Erläuterung zum Grundsätzlichen:

Die Begriffe kommen meines Wissens aus der spanend bearbeitenden
Werkzeugmaschinentechnik.

Spindel (HSA-Haupt Spindel Antrieb):
Ist i.A. der Hauptantrieb, bei einer Drehmaschine z.B. die Drehspindel,
bei einer Bohrmaschine der Drehantrieb.
Eigenarten: Meist hohe Leistung, Drehzahlgeregelt in weitem Drehzahlbereich.

Positionierachse:
Ist eine meist kleinere Achse die das Werkzeug verfährt, eben
positioniert. Z.B. der Support einer Drehmaschine oder auch eine
Werkzeugwechselachse.
Eigenarten: Meist kleinere Leistung, Positions- oder Verfahrsatzgesteuert,
meist ist eine hohe Geschwindigkeit bei hoher Genauigkeit gewünscht.

Zu deinen beiden Punkten:

1. Ja, das Verhalten wird durch Parameter eingestellt,
Details bei der Sinumerik kann evt. Karl mitteilen.

2. s.o., Positionierachsen können auch interpoliert werden,
z.B. mit anderen Posiachsen oder auch dem HSA
(Beispiel: drehzahlabhängiger Werkzeugvorschub bei einer Drehmaschine).


Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
Thank you for this post from:
  5/7/2012, 8:41 AM
Joined 6/2/2010
Last visit: 1/20/2013
Posts: 20
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 

Hallo,

Siemens unterscheidet bei der Lizensierung zwischen Spindel/Achse und Positionierachse.

Ein Spindel/Achse hatte volle Funktionalität, kann also an Kopplungen und Interpolationen teilnehmen.

Eine Positionierachse kann nicht mit anderen Achsen interpolieren. Die Programmierung ist nur mit 

POS[Achsname]= u.ä. möglich. In einem NC-Satz können durchaus IPO-Achsen und Positionierachen  zusammen programmiert werden.

Eine Achse wird zur Positionierachse, wenn im axialen MD 30460 ($MA_BASE_FUNCTION_MASK) das Bit 8 gesetzt wird. 

Bei den Interpolationen muss man aufpassen, schon G95 (Umdrehungsvorschub) ist eine Interpolation, so dass die beteiligte Spindel keine Positionierachse sein darf. 

Auf Positionierachsen kann mit Synchronaktionen wie bei IPO-Achsen zugegriffen werden (außer die Echtzeitvariable gilt nur bei Interpolationen).

Viele Grüße 

pinotage

 

Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (3 items)
Actions