Technical Forum

SIMATIC S7

S7 300 vs S7 400

Erstellt von hariszet am 04.05.2012 11:43 (8 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (9 Objekte)
  04.05.2012, 11:43
Beigetreten am: 17.04.2012
Letzter Besuch: 17.12.2012
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hi all

would you please give me information about :
what is different between S7 300 and S7 400.
thanks fo all
Top
  04.05.2012, 12:19
Beigetreten am: 18.03.2008
Letzter Besuch: 14.05.2013
Beiträge: 1058
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 175 mal bewertet]. (175) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
hariszet wrote:
Hi all

would you please give me information about :
what is different between S7 300 and S7 400.
thanks fo all


Hello,

Look at this old discussion on Same Topic>>>S7400
Top
  04.05.2012, 14:16
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
hariszet wrote:
Hi all

would you please give me information about :
what is different between S7 300 and S7 400.
thanks fo all


Short:

S7-300: small, cheap, high medium and high performance

S7-400: large, expensive, high and very high performance

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  04.05.2012, 18:54
Beigetreten am: 27.09.2005
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 934
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,61 von 5 / 36 mal bewertet]. (36) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
S7-300 not work without flash (MMC). MMC has low cost as flash eeprom s7-400, but s7-400 can work without external load memory card, s7-400 has more advanced means of communication, a better operating system. SFB Ar send and sfb sending message, 4 accumulator in CPU, 12mbod K-bus and MPI, multiprocessor (up 4 in rack), support hot insert|remove (OB83)
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  06.05.2012, 10:50
Beigetreten am: 18.11.2009
Letzter Besuch: 07.05.2013
Beiträge: 235
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

gre_m gave you some very good differences between S7-300 and S7-400

You should first see what are your needs and then decide
which one to use. It is always best practice for me.




=== Edited by ensark2 @ 5/6/2012 2:10 PM [GMT ] ===


=== Edited by ensark2 @ 5/6/2012 2:10 PM [GMT ] ===


Top
  06.05.2012, 11:32
Beigetreten am: 27.12.2007
Letzter Besuch: 10.05.2013
Beiträge: 251
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
one more difference...the 400 CPU back plane is Parallel in 300 it is serial...Also the new CPU in 300 ie 319 matches speed of  S7 400

Regards,
Prats
Top
  07.05.2012, 10:21
Beigetreten am: 11.04.2012
Letzter Besuch: 15.05.2013
Beiträge: 53
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
You can create larger programs with S7 400, as it has more local memory, and if necessary, you can allocate the local memory from hardware configuration according to your needs.
If you run out of local memory (reach maximum nesting depth) in S7 300, your only chance is to alter program infrastructure, to optimize it. With S7 400, it's easier to adjust memory settings.
(Last week, I ran out of memory on a S7 400, when adding more code to an old program. If the logic had been an S7 300, it would have taken quite some time to rewrite the code, to use less resources. But now as the logic was S7 400, I simply increased local memory for priority 1).
Top
  07.05.2012, 10:35
Beigetreten am: 14.02.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 539
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,48 von 5 / 60 mal bewertet]. (60) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,
        Pls. check attached ppt. perhaps will help to understand more about s7 cpu.

Dateianhang: ePRO1_17_400er.zip  (85 Downloads)

Top
  07.06.2012, 11:22
Beigetreten am: 08.08.2008
Letzter Besuch: 08.02.2013
Beiträge: 70
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,33 von 5 / 3 mal bewertet]. (3) 
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 

The S7-300 series has a wide range of CPU sizes/speeds to suit most needs and is more commonly used. Would recommend this for most applications. 

The S7-400 series is more powerful and used for a much larger system, it is used in crucial environments, for example you can hot swap cards etc. The S7-400 can be an expensive overkill if used unnecessary. 

Top
Seite 1 von 1 (9 Objekte)
Aktionen