Technical Forum

SIMOTICS

Anlaufzeit im Stern/Dreieck-Anlauf

Erstellt von twols am 17.04.2012 09:56 (10 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
12» Seite 1 von 2 (11 Objekte)
  17.04.2012, 09:56
Beigetreten am: 13.10.2011
Letzter Besuch: 30.07.2012
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Ich habe eine Frage zu dem Stern/Dreieck-Anlauf. Man kann mit dem DT-Konfigurator zwar die Anlaufzeit bestimmen, die der Motor am Netz zum Beschleunigen der Last benötigt, ob der Motor dies auch thermisch übersteht, wird mir nicht ersichtlich.

Es fließt zwar ein geringerer Strom im Y, aber die Anlaufzeit steigt von ca. 18 Sekunden (D) auf ganze 69 s (ungefähre Werte für Y/D).

Gibt es einen Richtwert, um die thermische Belastung zu bewerten?


Grüße, Twols.
Top
  18.04.2012, 09:14
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich verstehe die Frage nicht ganz.

Wenn es das Netz hergibt, benötigt man i.A. keinen SD Anlauf.

Im Stern nimmt der Motor zwar weniger Strom auf, dass ist
dann aber der Strom, der auch direkt durch "die Spule" geht.

Der Leiterstrom im Dreieck ist hingegen mit dem Verkettungsfaktor
Wurzel 3 verknüft, da er "durch 2 Spulen" geht.

Auf dem Motortypenschild ist der Dreieckstrom daher mit 1.732 zu
dividieren, um auf den zulässigen Sternstrom zu kommen.

Das Überstromschutzorgan wird meist in einen Motorstrang
hinter den Schützen eingebaut und auf den Sternstrom eingestellt
und schützt damit zuverlässig im Stern wie im Deieck!

Bei deiner hohen Anlaufzeit solltest du aber vielleicht überlegen,
direkt im Dreieck anzufahren? Wieviel kW hat der Motor denn?
Rnf:lblSmileyTooltip_  think



Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  18.04.2012, 09:35
Beigetreten am: 13.10.2011
Letzter Besuch: 30.07.2012
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Es geht ausscließlich um den YD-Anlauf. Die Art wird vom Kunden gewünscht, ich muss nur herausfinden, ob der Anlauf so auch den Motor nicht überhitzt.
Top
  18.04.2012, 09:50
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
twols schrieb:
Es geht ausscließlich um den YD-Anlauf. Die Art wird vom Kunden gewünscht, ich muss nur herausfinden, ob der Anlauf so auch den Motor nicht überhitzt.


Wenn das Überstromschutzorgan korrekt eingestellt ist (s.o.)
ist der Motor diesbezüglich vorschriftsmässig geschützt.

Ob er "überhitzen" kann liegt natürlich auch an anderen Faktoren,
insbesondere Umgebungstemperatur und Montagehöhe über NN.

Für hohe Temperaturen und Betriebshöhen gibt es vom Motorhersteller
Derating - Tabellen, welche angeben auf welchen Wert der
Motorschutzschalter eingestellt werden muss.

Sinvoll kann auch ein Motorvollschutz (Thermistor in der Wicklung)
mit passendem Auswertegerät sein.

Die Leistung ist kW ist geheim?

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  18.04.2012, 10:12
Beigetreten am: 13.10.2011
Letzter Besuch: 30.07.2012
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Es ist ein 37 kW Motor, der einen schweren Lüfter antreibt. Zwar wird nur knapp 12 kW Wellenleistung abverlangt, doch ist die Massenträgheit des Lüfters hoch.

Die Frage sollte nicht so praxisbezogen betrachtet werden: Es geht mir nicht um den Schutz (PTC oder so) des Motors. Zum Auslösen soll es im Normalfall nicht kommen. Ich muss mich zwischen einem 37 kW und 45 kW Motor entscheiden.

Ich denke, wenn das Produkt der Verlustleistung und der Zeit ungefähr gleich bleiben, sollte der Motor die Wärme abführen können. In Richtung kürzerer Anlaufzeit/höherer Strom hätte mir die Wärmezeitkonstante des Motors so eine Aussage nicht möglich gemacht. Aber da ich die Zeit vergrößere..

Top
  18.04.2012, 19:19
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
twols schrieb:

...Die Frage sollte nicht so praxisbezogen betrachtet werden...:



Hahaha, der ist wirklich gut.

OK, nach deiner Schilderung (hoher Anlaufmoment) ist eine SD - Schaltung
ziemlich fragwürdig, da hier ja insbesondere auch der Anlaufmoment stark
verringert wird. Ich würde da eher zu einem Sanftstarter oder Umrichter raten,
aber genug der Praxis... cool

Zur Theorie:
"Wärmezeitkonstante": Hier wird häufig das I²t als abbildendes Model
genutzt. Theoretisch funktioniert das so:

Strom * Strom * Zeit = thermische Motorbelastung.

Beispiel:
Strom von 70 A über 65 Sekunden,
70A * 70 A * 65s = 318500 A²s

Wenn dieser Wert bei deinen Anlaufarten gleich bleibt, wird auch die
Motorerwärmung gleich bleiben (theoretisch...)

Allerdings sind dabei weitere Faktoren wie Fremdkühlung, RPM usw.
nicht berücksichtigt. Dennoch wird bei vielen Umrichtern diese
Berechnung dazu benutzt, den Motor vor thermischer Überlast
zu schützen, wenn kein Thermistor vorhanden ist.




=== Bearbeitet von IBN-Service @ 18.04.2012 19:19 [GMT ] ===



Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  21.04.2012, 14:43
Beigetreten am: 07.05.2011
Letzter Besuch: 19.05.2013
Beiträge: 1176
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,08 von 5 / 73 mal bewertet]. (73) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Bei der Entscheidung ob 37kW oder 45kW sollte auch die Frage der Schalthäufigkeit gestellt werden.
Wird der Motor einmal am Tag gestartet und läuft dann acht oder mehr Stunden durch, kann man ja auch mal drei Minuten warten bis der Motor geführt über SA oder FU hochgelaufen ist. In dem Falle auf einen 45kW Motor zurückzugreifen wäre Geldverschwendung. Zum einen sind die Anschaffungskosten höher, höhere motorbezogene Verluste, geringerer Wirkungsgrad und ein schlechter cos durch die geringe Belastung.
Sind dagegen häufige Anläufe gefragt, macht ein 45kW Motor wieder Sinn, da die Hochlaufzeit geringer ist und der Motor die therm. Belastung durch den Anlaufstrom besser verträgt.
Top
  10.10.2012, 15:26
Beigetreten am: 10.10.2012
Letzter Besuch: 10.10.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
IBN-Service schrieb:
twols schrieb:

...Die Frage sollte nicht so praxisbezogen betrachtet werden...:



Hahaha, der ist wirklich gut.

OK, nach deiner Schilderung (hoher Anlaufmoment) ist eine SD - Schaltung
ziemlich fragwürdig, da hier ja insbesondere auch der Anlaufmoment stark
verringert wird. Ich würde da eher zu einem Sanftstarter oder Umrichter raten,
aber genug der Praxis... cool

Zur Theorie:

"Wärmezeitkonstante": Hier wird häufig das I²t als abbildendes Model
genutzt. Theoretisch funktioniert das so:

Strom * Strom * Zeit = thermische Motorbelastung.

Beispiel:
Strom von 70 A über 65 Sekunden,
70A * 70 A * 65s = 318500 A²s

Wenn dieser Wert bei deinen Anlaufarten gleich bleibt, wird auch die
Motorerwärmung gleich bleiben (theoretisch...)

Allerdings sind dabei weitere Faktoren wie Fremdkühlung, RPM usw.
nicht berücksichtigt. Dennoch wird bei vielen Umrichtern diese
Berechnung dazu benutzt, den Motor vor thermischer Überlast
zu schützen, wenn kein Thermistor vorhanden ist.

Super. Für die Formel bedanke ich mich. Die Fremdkühlung ist definitiv ein Faktor, den man beachten sollte. Wenn man die Dinge zu theoretisch betrachtet, kommt man oft nicht weiter. ;)
Top
  10.10.2012, 17:13
Beigetreten am: 07.05.2011
Letzter Besuch: 19.05.2013
Beiträge: 1176
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,08 von 5 / 73 mal bewertet]. (73) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
ClemensPelz wrote:
IBN-Service wrote:
twols wrote:

...Die Frage sollte nicht so praxisbezogen betrachtet werden...:



Hahaha, der ist wirklich gut.

Du aber auch! Letzte Antwort zu diesem Thema liegt ein halbes Jahr zurück!

Aber schön das du in dieses Forum gefunden hast und daher Herzlich wilkommen!
Top
  10.10.2012, 17:58
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
@motmonti:

Was hast du dagegen wenn sich jemand nach einem halben Jahr bedankt?
Oder hast du evt. den (Thread)überblick verloren?

Rnf:lblSmileyTooltip_  think

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
12» Seite 1 von 2 (11 Objekte)
Aktionen