Technical Forum

Low-Voltage Controls

PAC3200 Modbus TCP Issue

Erstellt von dtv am 20.04.2012 14:57 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  20.04.2012, 14:57
Beigetreten am: 20.04.2012
Letzter Besuch: 10.02.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

I have just tried to connect to a SENTRON PAC3200 via Modbus TCP. I am not able to connect at all. With the SENTRON powerconfig it is possible to connect with the SEAbus TCP protocol, but not with Modbus TCP. I have tried several Modbus Test Programs, but it seems that the TCP connection is refused. However I can ping the device over the LAN. Is there any special setting required (TCP Settings)?
Top
  26.04.2012, 15:51
Beigetreten am: 28.04.2011
Letzter Besuch: 07.05.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi.

Check your PAC3200 communication settings for "Modbus TCP" protocoll in your device (page 21.6)
Top
  26.04.2012, 16:13
Beigetreten am: 27.11.2007
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 838
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,86 von 5 / 58 mal bewertet]. (58) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello dtv,
the client must use remote port 502 and the UNIT must not be 0.

Regards,
Kaulquappe



=== Edited by Kaulquappe @ 4/26/2012 4:13 PM [GMT ] ===


Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen