Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Webvisualisierung mit S7

Thread Starter: noso   Started: 4/19/2012 1:14 PM   Replies: 20

« Previous thread Next thread »
123» Page 1 of 3 (21 items)
  4/19/2012, 1:14 PM
Joined 12/7/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 15
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

erstmal zusammen ich war schon lange nicht mehr hier im forum aber steh mal wieder ein problem
erröten und vielleicht kann mir hier jemand nen Tipp geben:
Bin nicht der SPS Profi und eher Anfänger.
Ich stehe vor der Aufgabe(oder besser mein Chef stellt mich vor die Aufgabe), das ich eine Anlage realisieren muss, die sowohl über ein OP beobachtet und bedient werden soll, sowie über eine Webvisualisierung verfügen muss, damit der Kunde von Zuhause aus, über Internet, seine Anlage überwachen/bedienen kann.
Nun meine Frage(n):

1. Kann ich eine Siemens 300er oder Vipa300er Cpu mit ihrer Ethernetschnittstelle dazu einsetzen?
2. Kann ich die Steuerung, den OP, und die Internetanbindung über einen normalen Switch verkuddeln?
3. Kann ich mit WIN CC flexible 2008 eine Webvisualisierung realisieren oder welche Software würdet Ihr mir empfehlen.
4. Welchen Touchpanel würdet Ihr mir empfehlen >7" ?
5. Würde statt der 300er´n auch eine S7 1200 gehen?

Fragen über Fragen
Rnf:lblSmileyTooltip_ im voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Top
Thank you for this post from:
  4/19/2012, 1:47 PM
Joined 7/22/2008
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1214
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

also die neuen PLCs liefern teils schon einen Webserver mit. Über diesen können einige Diagnosefunktionen, Variablenanzeige usw. realisiert werden. Panels können gut mit Flexible in Betrieb genommen werden. Hierbei würde ich immer auf die Kosten/Nutzen achten. Große Panels kosten mehr und man braucht auch die größeren Flexible Lizenzen/Pakete. Die 1200 PLC ist natürlich die neue Generation, aber hat soweit ich es mitbekommen habe eine andere Programmierung. Folglich muss man dann entscheiden Kosten 1200 gegenüber 300er Serie und Programmierung 1200 bzw. 300er Serie. Was kennst du denn schon und was genau sollte alles in dem HMI gemacht werden?

MfG,
Servicetechniker!
Top
  4/19/2012, 3:18 PM
Joined 12/7/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 15
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

und danke für die schnelle Antwort
lachen. Bei der Anlage geht es darum 3-4 Silo´s mit verschiedenen Getreidesorten zu befüllen, der Befüllvorgang wird über Förderbänder und Stellklappenantriebe ablaufen.
Der Füllstand wird mittels eines Nivibobsensors (0/4-20mA)kontolliert. Programm ist soweit denke ich mal kein Problem(hoffentlichgrinsen).

Nun soll ich die Silo´s(Füllstände)auf dem HMI anzeigen und die Bedienung(Start/Stop/Auto e.t.c) über HMI abwickeln. Zusätzlich soll die Visualisierung parallel übers Internet beim Kunden zuhause laufen, was er damit steuern will von Zuhause aus weiß ich noch nicht.

Rnf:lblSmileyTooltip_  thinkWas kenne ich schon also...ich habe schon mal mit einer 1200er und dem neuen TIA portal V11 gearbeitet, dabei wurde über ein KTP400 visualisiert, hat auch alles ganz gut geklappt soweit.
Die Programmierung ist ähnlich wie bei der 300er, weil es ja auch die gleiche Programmierplattform ist,  nur das man hier, in der Basic Version der TIA V11, alles in FUP programmieren muss und es kein AWL gibt.
In der TIA V11 ist auch gleich ein Wincc Basic mit integriert was die Visualisierung leicht gemacht hat.
Wie die Anbindung jetzt mit einem "externen"Wincc, und darüber hinaus übers Internet, abläuft habe ich keine Erfahrung.
Ich habe auch schon ein wenig mit Step 7 V5.5 und 300ern gearbeitet und ist soweit auch kein problem, ausser es geht dann ans eingemachte.

Von was ich keine Ahnung habe weinenist die Vernetzung zwischen Steuerung+Internet+ HMI+Switch(Router?) und allgemein die Visualisierung übern Webserver.


Top
  4/19/2012, 4:27 PM
Joined 7/22/2008
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1214
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

also das klingt für mich stark danach, dass eine PLC mit Webserver evtl. sehr hilfreich wäre. Leider habe ich noch nicht mit solchen PLCs zu tun gehabt. Generell würde ich mal hier im Forum suchen, denn ich glaube hier mal ein Thema gelesen zu haben mit Beispiel für Visualisierung im Webserver der PLC. Den Webserver via Internet zu erreichen wird sich sicherlich sehr gut und sicher umsetzen lassen. Vorort an der Anlage Panels mit Flexible sind auch gut und einfach IBS. Das erwähnte KTP400 ist aber glaube ich hier öfters mal als nicht umbedingt sicher beschrieben worden (Hardwaredefekte). Am Besten genau Beschreiben lassen was der Endkunde über Internet sehen und steuern will und dann was eben Vorort zu sehen und steuern ist. Dann die Auswahl treffen.

Mfg,

Servicetechniker!
Top
  4/19/2012, 5:01 PM
Joined 11/2/2005
Last visit: 6/17/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Zusammen,

wenn ein Panel vor Ort sowieso angedacht ist, würde ich die Option SmartAccess bzw. SmartService verwenden, somit ist der Aufwand für die WebAnwendung sehr gering.


Siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26331265

SmartAccess gibt es seit WinCC flexilbe 2004 bis hin zum TIA Portal.




=== Bearbeitet von Asterix @ 19.04.2012 17:04 [GMT ] ===



Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  4/19/2012, 5:06 PM
Joined 12/7/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 15
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo,

ok dann muss ich mich mal aufschlauen ob die 1200er einen integrierten webserver hat und vorallem was das genau ist und wie man es anwendet, da such ich mich am besten mal hier im forum durch ob jemand was weiß vielen dank für deine hilfegrinsen
Top
Thank you for this post from:
  4/19/2012, 5:40 PM
Joined 12/7/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 15
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

danke für den tipp und den link! Klingt eigentlich interressant, ist nur bißle komplizierterröten für mich weil ich habe mich mit html noch nie beschäftigt, aber ich nehm mich mal der dokumentation an.  
Danke
Top
  4/20/2012, 12:07 AM
Joined 11/2/2005
Last visit: 6/17/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Hallo noso,

das erstellen der Webseiten ist sehr einfach. Eigentlich nur die Lizenz auf das Panel und die enstprechenden Hacken im ES-Projekt.

Aufwendiger ist natürlich, wie man über eine normale DSL Verbindung von außen die Verbindung aufbaut, wobei es keine Rolle spielt wo der Webserver läuft, auf dem Panel oder der SPS.

Man muss schon erwähnen, dass die Option SmartAccess ein wenig Geld kostet, aber dann ist der Aufwand sehr gering. Bei der SPS hingegen kostet es kein Geld, ABER der Engineering-Aufwand ist erheblich.

Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
Thank you for this post from:
  4/20/2012, 8:31 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1214
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

na dann freuen wir uns hier von deiner Suche und Entdeckungsreise zu hören. Denke in Zukunft wird so ein Thema noch öfters aufkommen.

Viel Glück!
Top
Thank you for this post from:
  4/20/2012, 10:27 AM
Joined 12/7/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 15
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

vielen Dank erstmal Rnf:lblSmileyTooltip_ für Eure Hilfe! Also ich knie mich mal rein und halt Euch auf dem laufenden was daraus wirdzwinkern

Danke und Grüße
noso
Top
Thank you for this post from:
123» Page 1 of 3 (21 items)
Actions