Liebe Nutzer des Techncial Forums,
Im Zeitraum vom 18. April bis zum 21. Mai findet unsere sechste Prämienaktion statt.
Das Technical Forum des Online Supports von SIEMENS Industry erfreut sich seit dem Start 2005 stetig steigender Nutzer- und Nutzungszahlen. Der Bekanntheitsgrad unseres Forums wächst weltweit.
Wie auch mit den vorangegangenen Jahren möchten wir uns mit dieser Aktion bei den bereits sehr aktiven Usern bedanken und gleichzeitig die weniger aktiven Nutzer motivieren, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Das Forum lebt von Fragen aber ganz besonders von der Vielfalt der Antworten, Hinweisen, Tipps ... . Genau dazu möchten wir mit dieser Aktion aufrufen. Jeder noch so kleine Tipp kann der Ausschlaggebende sein um eine Aufgabenstellung zu lösen.
Durch Ihre aktive Beteiligung (Beiträge verfassen, bewerten, usw.) in unserem Technical Forum sammeln Sie als registrierter Benutzer Aktionspunkte im festgelegten Zeitraum. Nach Abschluss der Aktion erhalten die 120 Benutzer mit den meisten gesammelten Aktionspunkten jeweils ein Dankeschön aus der hier veröffentlichten Prämienliste.
Sie sind noch kein registrierter Benutzer des Technical Forum?
Hier können Sie sich jederzeit kostenlos registrieren: Registrieren
Informationen zu Ihrem aktuellen Stand im Wettbewerb und wie weit Sie noch von einem Prämienrang entfernt sind, erhalten Sie in der linken Navigationsleiste (aktueller Punktestand und aktuelle Platzierung) sowie unter „Prämien-Aktion“ unter „Mein Profil“ – diese Information erhalten Sie natürlich nur im angemeldeten Zustand.
Hier sehen Sie während der Prämienaktion die jeweils aktuelle Rangliste: Rangliste
Bei Fragen zur Aktion können Sie uns jederzeit über die Moderation kontaktieren
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Technical Forum und viel Vergnügen mit unserer Aktion
Mit freundlichen Grüßen
Moderator
P.S.: Auch über Feedback zu der Aktion würden wir uns freuen.
Hinweise zur Aktion:
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- Teilnahmeberechtigt sind alle registrierten Benutzer des Techncial Forum mit Ausnahme von Mitarbeitern des Online-Supports von SIEMENS Industry.
- Wir behalten uns vor im Einzelfall Nutzer von der Teilnahme an der Prämienaktion auszuschließen.
- Für den Prämienversand müssen bis spätestens 3 Wochen nach der Aktion dem Moderator alle notwendigen Informationen wie die Versandadresse zur Verfügung gestellt werden. Nur unter dieser Bedingung kann die jeweilige Prämie an die entsprechenden Nutzer versendet werden. Hierzu werden die Gewinner über eine separate Email kontaktiert. Nach diesem Zeitraum verfällt der Prämienanspruch.
- Die gesammelten Aktionspunkte sind nur während der jeweiligen Prämienaktion gültig