Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Arithmetische Anweisung

Thread Starter: CarloK   Started: 4/10/2012 5:06 PM   Replies: 9

Tags LOGO_0BA7

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (10 items)
  4/10/2012, 5:06 PM
Joined 8/20/2009
Last visit: 3/8/2013
Posts: 79
Rating:
Rated: Outstanding [3.5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Helfer,
Ein etwas seltsames Problem(chen): in meinem aktuellen Programm hab ich seit einiger Zeit folgendes, wenn ich mit der rechten Maustaste ein Arithmetikblock öffne, seh ich anstelle der Operatoren und Prioritäten nur Punkte, ich muss also auf den Pfeil zur Drop-down liste klicken um zu sehen was aktuell ausgewählt ist.
Bei einer neuen Schaltung sowie bei älteren Versionen dieses Programms ist alles ok, beim öffnen des Blocks seh ich alle Operatoren und Prioritäten.
Benutze LSC V7, Win7 und eine BA06.
Hoffe, mein Anliegen ist verständlich. Ich häng das programm mal an, vielleicht kann jemand mal auf seinem PC testen ob da das gleiche Problem besteht.
Schon mal danke,
Carlo

Attachment: Solaranlage_TD_2.zip  (20 Downloads)

Top
  4/10/2012, 6:08 PM
Joined 2/8/2012
Last visit: 5/16/2013
Posts: 267
Rating:
Rated: Outstanding [3.44 out of 5 / rated 32 time(s)]. (32) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo CarloK,

bei mir ist nach dem Öffnen der Blockeigenschaften alles in Ordung. Habe mal die Arithmetische Anweisung B095 genommen (siehe Anhang).

Attachment: Screenshot Solaranlage.jpg  (24 Downloads)

Gruß
190B

Es schadet nicht, ein Feedback zu geben und ggf. eine Danke nach erfolgter Hilfestellung. Für Danke gibt es einen Button.

Top
  4/10/2012, 6:24 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/19/2013
Posts: 1177
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Das hatte ich bei mir auch schon! Nach Neustart von Rechner und Programm war aber wieder alles im Lot. Dein Progi zeigt bei mir auch diese Reaktion!
Ich aktualisiere mal Java, vielleicht hilft es!



=== Bearbeitet von motmonti @ 10.04.2012 18:34 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von motmonti @ 10.04.2012 18:29 [GMT ] ===


Top
  4/11/2012, 11:02 AM
Joined 8/20/2009
Last visit: 3/8/2013
Posts: 79
Rating:
Rated: Outstanding [3.5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke, schon interessant: 2 Versuche, 2 verschiedene Resultate. Darf ich euch beide noch fragen, welches Betriebssystem und LSC-version ihr benutzt? Möglicherweise lässt sich das Problem so etwas eingrenzen.
Carlo


Update: hab gerade das Prog auf einem alten XP-Notebook und LSC Version 6.1 ausprobiert, da stimmt alles.



=== Bearbeitet von CarloK @ 11.04.2012 11:32 [GMT ] ===


Top
  4/11/2012, 3:19 PM
Joined 2/8/2012
Last visit: 5/16/2013
Posts: 267
Rating:
Rated: Outstanding [3.44 out of 5 / rated 32 time(s)]. (32) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
WinXP SP3 und Logosoft! V7.

Gruß
190B

Es schadet nicht, ein Feedback zu geben und ggf. eine Danke nach erfolgter Hilfestellung. Für Danke gibt es einen Button.
Top
  4/11/2012, 5:19 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/19/2013
Posts: 1177
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

WIN 7 x64!
Top
  4/11/2012, 7:48 PM
Joined 10/17/2009
Last visit: 5/12/2013
Posts: 3
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
habe gerade mal getestet Programm mit Logosoft V6.1.12 erstellt und dann mit Logosoft V7.0.30
geöffnet dann trat das beschriebene Problem auf
WinXp Pro sp3

Attachment: Bilder.zip  (11 Downloads)



=== Bearbeitet von heipo @ 11.04.2012 19:49 [GMT ] ===



Top
  4/12/2012, 11:10 AM
Joined 8/20/2009
Last visit: 3/8/2013
Posts: 79
Rating:
Rated: Outstanding [3.5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke euch für die Bemühungen, scheinbar doch ein LSC V7 Problem. Werd wohl damit leben müssen, vorläufig jedenfalls.
Carlo
Top
  4/12/2012, 12:06 PM
Joined 5/3/2011
Last visit: 4/2/2013
Posts: 461
Rating:
Rated: Outstanding [3.89 out of 5 / rated 46 time(s)]. (46) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Sind die Punkte weg und werden die richtigen Zeichen angezeigt, wenn du das Fenster breiter ziehst?

In LOGO! Soft Comfort gibt es die Möglichkeit unter Extras > Optionen... > Bildschirm die Funktion "Größe und Position geöffneter Dialoge dauerhaft speichern". Vielleicht hilft dir ja das weiter.

Gruß
Andreas
Top
Thank you for this post from:
  4/13/2012, 5:04 PM
Joined 8/20/2009
Last visit: 3/8/2013
Posts: 79
Rating:
Rated: Outstanding [3.5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Mann oh Mann.....das ist ja schon direkt peinlichRnf:lblSmileyTooltip_ ..
Das war´s tatsächlich. Danke Andreas (und natürlich auch an die anderen)
Carlo
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (10 items)
Actions