Technical Forum

Logikmodul LOGO!

LOGO!Monitor

Erstellt von UMENCHO am 11.04.2012 08:21 (12 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
12» Seite 1 von 2 (13 Objekte)
  11.04.2012, 08:21
Beigetreten am: 21.03.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 9063
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,78 von 5 / 820 mal bewertet]. (820) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

Was denken Sie über http://logomonitor.quirex.nl/Rnf:lblSmileyTooltip_

Gruss,
Hristo Mihalev
Top
  11.04.2012, 22:46
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ausprobiert haben das wohl schon ein paar User.
Aber Erfahrungen sind bisher keine geschrieben worden.

Interessant wäre es sicherlich, müßte sich nur jemand bereit erklären die Software zu kaufen und zu testen.


Edit:
Das ist wohl doch schon mal geschehen: Logo!Monitor



=== Bearbeitet von Nachbar @ 12.04.2012 07:53 [GMT ] ===



Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  16.04.2012, 20:37
Beigetreten am: 13.12.2011
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 26
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Icb habe die software gekauft wenn du Fragen hast.
Top
  18.04.2012, 16:57
Beigetreten am: 05.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1470
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,98 von 5 / 402 mal bewertet]. (402) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo,

nun die hier im Forum insgesamt veröffentlichten "Logger" haben einen vergleichbaren Funktionsumfang  -kostenfrei !!!
                         Rnf:lblSmileyTooltip_  think                                   zwinkern
MfG
Betel

Top
  19.04.2012, 07:05
Beigetreten am: 22.09.2010
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 79
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Es gibt doch eine Demo-Version, mit der kann man sich eigentlich alles anschauen.

Die Programmierung und Visualisierung ist sehr einfach gestaltet. Man kann innerhalb kürzester Zeit eine schöne Visualisierung erstellen.

Top
  11.05.2012, 20:29
Beigetreten am: 13.12.2011
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 26
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo

hab gerade eine neue Version installiert 2.1.0.372 und die kann schon auch die LOGO! 0BA7

steuern habe es gerade ausprobiert und funktioniert ohne Probleme. 

Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  20.06.2012, 14:56
Beigetreten am: 11.10.2010
Letzter Besuch: 21.02.2013
Beiträge: 45
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Das tut es, solange kein HMI dran ist. Dies habe ich naemlich (KTP600). Dann muss man ja eine Serververbindung einstellen mit TSAP 02.00 clientseitig. Wenn das dann in die Logo geschrieben wird, geht das HMI zwar, aber Logomonitor nicht mehr, da es auf libnodave aufsetzt, welche TSAP01.00 braucht.

Gibts dazu Lösungen?
Top
  22.06.2012, 12:16
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 177
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
dzeyko schrieb:

Hallo

hab gerade eine neue Version installiert 2.1.0.372 und die kann schon auch die LOGO! 0BA7

steuern habe es gerade ausprobiert und funktioniert ohne Probleme. 



Hallo:
Mit der neuen Version kann man die auch Steuern???
Bisher war ja nur das Auslesen der Werte möglich,um das ganze zb per Gif darzustellen.

Wo gibt es diese 2.1 Version???



=== Bearbeitet von Tripplex @ 22.06.2012 12:18 [GMT ] ===


Top
  22.06.2012, 15:17
Beigetreten am: 13.12.2011
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 26
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Tripplex schrieb:
dzeyko schrieb:

Hallo

hab gerade eine neue Version installiert 2.1.0.372 und die kann schon auch die LOGO! 0BA7

steuern habe es gerade ausprobiert und funktioniert ohne Probleme. 



Hallo:
Mit der neuen Version kann man die auch Steuern???
Bisher war ja nur das Auslesen der Werte möglich,um das ganze zb per Gif darzustellen.

Wo gibt es diese 2.1 Version???



Und es ist wieder eine neue Version draußen

 




=== Bearbeitet von dzeyko @ 22.06.2012 19:59 [GMT ] ===


Top
  22.06.2012, 20:38
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 177
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ach,die teure 0ba7 Multi Version ist das.
Dachte für die 0ba6 gibt es eine.

Schade
Top
12» Seite 1 von 2 (13 Objekte)
Aktionen