Technical Forum

SIMATIC WinCC flexible

MP377 mit WinAC MP Testen ohne MP377

Thread Starter: MartinForster   Started: 4/11/2012 7:34 AM   Replies: 4

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (5 items)
  4/11/2012, 7:34 AM
Joined 12/10/2007
Last visit: 5/21/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Wir habe ein Step7-Projekt mit einem MP377 mit WinAC MP.
 Leider hat mein Kollege in Mexiko, der dieses Projekt testen muss kein MP377 bei sich. Gibt es eine Möglichkeit dieses Projekt mit einer S7-300 und WinCCflexible Runtime zu testen? Ich weiss das man das WinCCflexible-Projekt aus Step7 kopieren könnte, das Problem dabei ist jedoch, dass dieses es später nicht mehr in Step7 (als WinAC MP) integriert werden kann. Ich weiss, dass es wahrscheinlich auch mit PLCSim gehen würde, leider ist das für uns auch kein Option da wir ein Testprogram haben welches über OPC Server auf die SPS zugreift.
Top
  4/11/2012, 9:37 AM
Joined 9/5/2011
Last visit: 5/24/2013
Posts: 2595
Rating:
Rated: Outstanding [3.83 out of 5 / rated 132 time(s)]. (132) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

Es ist nicht möglich eine MP377 WinAC MP auf dem PC zu simulieren. Sie können eine S7 300 mit PLCsim simulieren, aber keine WinAC MP.

Tweety




=== Bearbeitet von Tweety @ 11.04.2012 09:41 [GMT ] ===


Top
  4/11/2012, 9:54 AM
Joined 12/10/2007
Last visit: 5/21/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Tweety

Danke für die Antwort.

Kannst Du mir diese Frage beantworten?

Gibt es eine Möglichkeit dieses Projekt mit einer S7-300 und WinCCflexible Runtime zu testen?
Top
  4/11/2012, 10:50 AM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
MartinForster schrieb:
...
Gibt es eine Möglichkeit dieses Projekt mit einer S7-300 und WinCCflexible Runtime zu testen?



Natürlich!
Du musst dein Projekt für die Simulation entsprechend konfigurieren,
also passende CPU mit einem separaten MP377.

Dem Programm selber ist es egal, ob es als WinAC oder in einer "echten" CPU simuliert wird!

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  4/11/2012, 11:24 AM
Joined 9/5/2011
Last visit: 5/24/2013
Posts: 2595
Rating:
Rated: Outstanding [3.83 out of 5 / rated 132 time(s)]. (132) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Ja schon, du mußt eine neues Step7-Projekt mit einer S7 300 und einer Runtime anlegen.
Dann ziehst du die Bausteine von der WinAC MP in die S7 300 und die Panelbilder in die Runtime.
So kannst du das Projekt testen.
Es kann aber zu Performanceunterschieden zwischen dem Original und der Simulation kommen.
Die WinAC MP 377 für das MP377 ist so mit einer S7 317 vergleichbar.

Tweety
Top
Page 1 of 1 (5 items)
Actions