Technical Forum

Logikmodul LOGO!

reines Programm exportieren

Thread Starter: Blechtrommel   Started: 4/5/2012 7:23 PM   Replies: 13

« Previous thread Next thread »
12» Page 1 of 2 (14 items)
  4/5/2012, 7:23 PM
Joined 12/7/2011
Last visit: 2/19/2013
Posts: 34
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ist es möglich, das reine Programm aus einer *.lsc-Datei zu extrahieren?

Ich habe gesehen, dass in den LSC-Dateien etliche Daten enthalten sind, die Informationen über den Ersteller, den Bearbeiter und sogar über das verwendete System und die Herkunft enthalten.
Wenn man ein Programm an jemanden weitergeben will oder es als Backup zu einer Steuerung dazu legen will, dann haben diese Informationen dort nichts verloren.

Die Programmiersoftware immer in einer VM laufen zu lassen, um sowas wenigstens teilweise zu vermeiden, finde ich umständlich und vor allem unnötig.
Top
  4/5/2012, 11:50 PM
Joined 11/11/2008
Last visit: 5/23/2013
Posts: 559
Rating:
Rated: Outstanding [3.09 out of 5 / rated 43 time(s)]. (43) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Blechtrommel,

lade doch mal dein xxx.lsc in die !Logo und impotiere es wieder zurück. Ich denke das Durcheinander kann man dazulegen und es fehlen Hinweise der ursprünglichen Version aber es funktioniert.

Nur bearbeiten für den Ersteller wird dann auch schwieriger!

 

MfG. ring24h


Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde

Über den Beiträgen gibt es hier Bewerten und Bedanken Buttons die meiner Meinung nach viel zu selten benutzt werden wenn man sich mal anschaut was manch einer hier an Zeit investiert.
Top
  4/7/2012, 12:31 AM
Joined 12/7/2011
Last visit: 2/19/2013
Posts: 34
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Die Idee, das Programm in eine Logo zu transferieren und wieder zurück, hatte ich auch schon. Allerdings werden ja wieder neue Daten an das Programm angehängt, wenn man das Programm wieder aus der Logo ausliest.
Um zu verhindern, dass persönliche Infos mit dem Backup weitergegeben werden, müsste man das in einer VM machen, die man dann nur dafür bereithalten und immer wieder bereinigen müsste. Das finde ich ziemlich umständlich.
In den alten Versionen von Logosoft werden viel weniger unnötige Daten abgespeichert. Aber die Programmversionen kann man ja leider nicht mit neuen Logos benutzen.
Top
  4/7/2012, 8:24 AM
Joined 7/29/2007
Last visit: 3/6/2013
Posts: 94
Rating:
Rated: Above avarage [2.71 out of 5 / rated 7 time(s)]. (7) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Servus Zusammen.

Probiert mal in der Statistik ein paar unerwünschte Zeilen zu markieren,
und dann einfach die Löchtaste am PC zu drücken....
Dannach das Programm speichern.
Fertig.

Alle auf einmal gehen zwar nicht, aber sonst....

Schöne Grüße
ursus_minor



=== Bearbeitet von ursus_minor @ 07.04.2012 10:25 [GMT ] ===



Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist.
Top
  4/7/2012, 9:40 AM
Joined 9/25/2008
Last visit: 5/23/2013
Posts: 63
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Sorry an alle

 Ich habe ziemlich viele Datei weiter gegeben.

 Wo finde ich diese Informationen?

Grüss gim

Top
  4/7/2012, 10:24 AM
Joined 7/29/2007
Last visit: 3/6/2013
Posts: 94
Rating:
Rated: Above avarage [2.71 out of 5 / rated 7 time(s)]. (7) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo GIM.

Beim geöffneten Programm unter
Datei - Eigenschaften - Statistik
nachschauen.

Es wird Datum, Bearbeiter und Softwarestand (Logo-Soft) automatisch gespeichert..

Gruß
ursus_minor

Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist.
Top
  4/7/2012, 10:42 AM
Joined 9/25/2008
Last visit: 5/23/2013
Posts: 63
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo ursus_minor

Ah, das ist doch kein Problem.

Einfach das original Programmcode Kopieren und in eine neue Programm einfugen.

Ersteller Name ändern, eventuell eine neue Windows Login erstellen

Programm Version ist doch kein Problem

Grüss gim




=== Bearbeitet von gim @ 07.04.2012 10:44 [GMT ] ===


Top
  4/7/2012, 11:50 AM
Joined 12/7/2011
Last visit: 2/19/2013
Posts: 34
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
@kleinerBär

Ich hatte anfangs probiert etwas in der Statistik zu löschen, aber da ging es nicht. Es kann sein, dass ich alle, oder zu viele Einträge markiert hatte.

Das Programm in eine neue Datei zu speichern, ist sicher besser als nix, aber es hilft auch nicht zuverlässig. Wenn man die Datei mit notepad öffnet, kann man einiges erkennen. Unter anderem werden komplette Pfade abgespeichert. Sowas könnte Aufschluss über Kundennamen /-beziehungen geben.

Also wenn man es rund haben möchte, müsste man es in einer VM machen.

Und wer mal eben hier ein Programm veröffentlichen möchte, der gibt praktisch immer auch seinen Anmeldenamen am PC preis. Und wer weiß, was noch abgespeichert wird, was nur die Fachleute auslesen können?

Das muss doch nicht sein.
Top
  4/7/2012, 9:21 PM
Joined 11/11/2008
Last visit: 5/23/2013
Posts: 559
Rating:
Rated: Outstanding [3.09 out of 5 / rated 43 time(s)]. (43) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Blechtrommel,

es gibt auch noch den Passwortschutz und die Speicherkarte. Der Ratschlag mit "Copy & Paste" ist nicht so toll weil da teilweise die Werte von Blöcken immer noch nicht übernommen werden.

Ich denke, im Netz gibst du Mehr Informationen über dich ab als in einer !Logo .lsc Datei?

 

MfG. ring24h


Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde

Über den Beiträgen gibt es hier Bewerten und Bedanken Buttons die meiner Meinung nach viel zu selten benutzt werden wenn man sich mal anschaut was manch einer hier an Zeit investiert.
Top
  4/8/2012, 9:00 AM
Joined 9/25/2008
Last visit: 5/23/2013
Posts: 63
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo

Hat jemand mal probiert das Programm erst in ein Logo! zu speichern, und dann auf ein Speichermodul kopieren, und dann weiter geben?

Grüss gim

Top
12» Page 1 of 2 (14 items)
Actions