Erstellt von Uwe am 12.10.2005 14:56 (2 Antworten)
Hallo erstman an alle :)Ich habe mal eine Frage gibt es sowas wie eine Kopatibilitäts Liste für S7 400 CPU´s ??Also woraus ich ersehen kann Was der beste ersatztyp ist .??z.b. Es ist eine 414 Defekt kann ich dann eine 416 einbauen ( gleicher EA Datenbereich ) ? reicht der RAM ist die cpu schnell genug . Es wird sich doch bestimmt darüber schon mal jemand gedanken gemacht haben , Ich muss sagen es nervt schon wenn mann von Jeder cpu eine als Ersatz liegen haben muss ( von den version´s unterschieden mal abgesehen ).So das war´s erstmal MFG Uwe Horstmann DC-Bremen
Nein eigentlich nicht den es gibt keine aussage Über die Lokaldaten und Speicherbereiche .
Also müssen wir Wirklich jeden CPU erfassen und eine Nachfolger CPU ermitteln (c.a 100 Stück )
Schade eigentlich aber Danke für die Link´s
mfg Uwe