Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

S7 1200 mit dezentralem Signal Modul

Thread Starter: Onkel Dude   Started: 4/4/2012 10:17 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  4/4/2012, 10:17 PM
Joined 4/4/2012
Last visit: 4/18/2012
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich habe eine CPU1212C und 2 Stk. SM1223.

Eine der SM1223 möchte ich aber nicht im selben Schrank betreiben.

Ist es möglich diese per Ethernet an die CPU1212C anzubinden?
Wenn ja, welche Hardware benötige ich dafür.

Gruß
shibby_2012
Top
  4/10/2012, 12:09 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1360
Rating:
Rated: Excellent [4.09 out of 5 / rated 88 time(s)]. (88) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Onkel Dude schrieb:
Hallo,

ich habe eine CPU1212C und 2 Stk. SM1223.

Eine der SM1223 möchte ich aber nicht im selben Schrank betreiben.

Ist es möglich diese per Ethernet an die CPU1212C anzubinden?
Wenn ja, welche Hardware benötige ich dafür.

Gruß
shibby_2012


Hallo Onkel Dude,

die Signalmodule können nicht über Ethernet (oder anderweitig) dezentral angebunden werden.

Die Module sind direkt neben der CPU zu platzieren.

Gruß / best regards
Rated X
Top
  4/10/2012, 12:49 PM
Joined 6/17/2011
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1360
Rating:
Rated: Excellent [4.09 out of 5 / rated 88 time(s)]. (88) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Update:

also die Signalmodule der S7-1200 können nur zentral angebunden werden.

Allerdings unterstützt die 1200er ab FW 2.0 PROFINET IO Controller Funktionalität; sprich du kannst  beispielweise mit Hilfe einer ET200 über PROFINET IO weitere Signalmodule anbinden. 

Gruß / best regards
Rated X
Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions