Technical Forum

MICROMASTER

Aktuelle Frequenz beibehalten bei Drahtbruch am Analogeingang

Thread Starter: Mantarci   Started: 3/15/2012 10:54 AM   Replies: 11

« Previous thread Next thread »
12» Page 1 of 2 (12 items)
  3/15/2012, 10:54 AM
Joined 3/15/2012
Last visit: 5/14/2012
Posts: 4
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem. Für die Kühlung einer Anlage soll der Motor über einen Micromaster 440 Frequenzgesteuert werden, dafür steht für den Analogeneingang 1  ein 4mA-20mA  Signal zur Verfügung.

Zum einstellen der Parameter des Micromasters benutzte ich die Starter Software Version 4.1.1.0

 

Nachdem ich die Funktion der Sollwertvorgabe über den Stromeingang des Frequenzumrichters realisiert habe, sollte als nächstes bei einem Drahtbruch, also Wegfall der 4mA-20mA , der Motor mit der zuletzt eingestellten Frequenz weiter laufen. Tritt derzeit ein Drahtbruch auf,  erkennt der Umrichter diesen und gibt die Fehlermeldung F0080 aus. Dieses wiederum setzt den Antrieb auf Stop.  Wie ich bereits oben erwähnt habe, wird  allerdings eine Funktion gewünscht die den Antrieb auf dem letzten vorgegebenen Sollwert hält  sowie eine Fehlermeldung ausgibt.

Da dies mein erster Siemens Frequenzumrichter ist mit dem ich zu tun habe, bitte ich um eine möglichst leicht verständliche Lösungsmöglichkeit des Problems.

MfG

Top
  3/18/2012, 10:36 AM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1167
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Ich habe auf die Schnelle nur das Handbuch des MM420 zur hand und da steht jedenfalls nix über eine von dir gewünschte Möglichkeit drin.
Eine Möglichkeit besteht evtl. in dieser Anmerkung aus dem Handbuch

mit den indizierten Parametern P2100 und P2101 zu unterdrücken. Die Auswahl
der Fehler- / Alarmmeldungen (siehe Abschnitt "Fehler- / Alarmmeldungen") wird
mit Parameter P2100 während die Reaktion mit Parameter P2101 vorgegeben
wird. Die Korrelation zwischen der Unterdrückung und der Reaktion erfolgt durch
den Index 0 - 2 der beiden Parameter. Für die Reaktionen können folgende
Einstellungen möglich:
0 Keine Reaktion, keine Anzeige
1 AUS1 Stopp-Reaktion
2 AUS2 Stopp-Reaktion
3 AUS3 Stopp-Reaktion
4 Keine Reaktion, nur Warnung

Verhindert man bei Drahtbruch eine Reaktion des Umrichters, könnte man über das Störmelderelais evtl. eine Festfrequenz einschalten. Ob das Relais bei Option 4 und Drahtbruch auch anzieht, kann ich allerdings nicht sagen. Eine weitere Möglichkeit wäre die übergeordnete Steuerung, mit der der Fehler per Profibus ausgelesen wird und entsprechend reagiert werden kann.
Ansonsten gilt es einfach einen Drahtbruck weitestgehend auszuschließen.



=== Bearbeitet von motmonti @ 18.03.2012 10:36 [GMT ] ===


Top
  3/18/2012, 10:51 AM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1167
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Hier noch der Link zur Parameterliste des 440

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23708204



=== Bearbeitet von O_Moderator @ 19.03.2012 08:39 [GMT ] ===
link angepasst

Top
  3/22/2012, 12:50 PM
Joined 3/15/2012
Last visit: 5/14/2012
Posts: 4
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Motmonti,
ich danke dir erstmal für deine Bemühungen. Hab endlich auch eine Lösung gefunden. Die Anlage läuft genauso wie es erwünscht wurde. J 

Vielen dank



=== Bearbeitet von Mantarci @ 22.03.2012 12:50 [GMT ] ===


Top
  3/22/2012, 1:13 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1167
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Nun lass mich und andere Forumnutzer nicht dumm sterben!
Wie sieht deine Lösung aus?
Top
  4/29/2012, 11:20 AM
Joined 7/16/2006
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1446
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi
Mantarci schrieb:

ich danke dir erstmals für deine Bemühungen. Hab endlich auch eine Lösung gefunden. Die Anlage läuft genauso wie es erwünscht wurde.


Das Forum lebt vom "Teilen des Wissens".

Thema "Schwarm-Intelligenz"   Rnf:lblSmileyTooltip_


Verrätst zu uns die Lösung.



Gruß Karl

Karl
Top
  5/9/2012, 10:45 PM
Joined 3/15/2012
Last visit: 5/14/2012
Posts: 4
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Es tut mir leid. Ich werde wochenende meine Lösung hier vorstellen nochmals sry :).
Top
  5/14/2012, 5:11 PM
Joined 3/15/2012
Last visit: 5/14/2012
Posts: 4
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
  

Hallo Leute,

hier die gewünschte Lösung als Word-Datei. Ihr könnt das Dokument unter folgendem Link herunterladen.

[schnipp-schnapp vom Blue Moderator] - Link auf rapidshare.com gelöscht und Datei direkt angehängt

Bitte bei Datei Speichern auf mein PC auf Download klicken.

@ Motmonti:

Deine Lösung will ich allerdings noch mit einbeziehen, da ich mir eventuell den Vergleicher ersparen kann. Wenn mein Test erfolgreich war, kann ich die neue Lösung nochmal hier vorstellen.


Attachment: Micromaster-Anleitung_Frequenz_beibehalten.zip  (12 Downloads)



=== Bearbeitet von Blue Moderator @ 15.05.2012 20:31 [GMT ] ===
Datei als .zip hinzugefügt


=== Bearbeitet von Mantarci @ 14.05.2012 17:12 [GMT ] ===



Top
Thank you for this post from:
  5/14/2012, 5:33 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1167
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Danke für die wenn auch verspätete Rückmeldung! Hilft sicher irgendwann mal einem anderen User!
Top
  5/15/2012, 11:13 AM
Joined 12/3/2007
Last visit: 5/2/2013
Posts: 208
Rating:
Rated: Above avarage [2.94 out of 5 / rated 18 time(s)]. (18) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Mantarci schrieb:
  

Hallo Leute,

hier die gewünschte Lösung als Word-Datei. Ihr könnt das Dokument unter folgendem Link herunterladen.

 

Link: [Link von der Moderation entfernt]

Bitte bei Datei Speichern auf mein PC auf Download klicken.



Hallo Mantarci,

bei mir wird nichts angezeigt. Ist Rapidshare alias "Kim Schmitz" alias Kim Dotcom nicht gesperrt?
Könntest du das Dokument viielicht mal als Zip-File hier im Forum anhängen?

gruß
moeins



=== Bearbeitet von Blue Moderator @ 15.05.2012 20:36 [GMT ] ===


Top
12» Page 1 of 2 (12 items)
Actions