Technical Forum

SINAMICS

Aktualität der Drehzahlistwerte - DCC, SINAMICS_integrated

Thread Starter: golterner   Started: 3/15/2012 8:23 AM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  3/15/2012, 8:23 AM
Joined 1/24/2012
Last visit: 5/7/2013
Posts: 9
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo...

ich arbeite mit einem gekoppelten System mit 2 identischen Antrieben. Für eine Bedämpfungslösung habe ich einen DCC-Plan geschrieben und diesen unter Antrieb_1 eingebunden. Die Bedämpfung arbeitet nach dem Prinzip der Differenzdrehzahlverfahrens.

Frage: Sind die im DCC-Plan abgefragten Drehzahlen beider Antriebe aktuell oder nur von Antrieb_1. Ich befürchte, dass die Ist-Drehzahl von Antrieb_2 aus der letzen Zykluszeit stammt.

Weiß jemand vielleicht eine Lösung?


Besten Dank
Top
  3/19/2012, 9:28 PM
Joined 10/11/2006
Last visit: 5/24/2013
Posts: 762
Rating:
Rated: Outstanding [3.97 out of 5 / rated 78 time(s)]. (78) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

das ist ja der große Vorteil dieses Multiachssystems, dass die Driveobjekte konsistent zueinander gerechnet werden.
Durch Wahl einer DCC- Plan Ablaufgruppe, z.B. "vor Lageregler" (auch wenn gar kein Lageregler / EPos aktiviert ist), wird der DCC- Plan immer vor dem Lageregler und somit vor den Drehzahlregler(n) gerechnet.
 Übrigens, bitte darauf achten, dass die DCC- Blöcke im DCC- Plan in der Ablaufreihenfolge nacheinander gerechnet werden, sonst würde man hierdurch Totzeiten im DCC- Plan verursachen.

Nur einmal ein Beispiel: Ich habe einmal auf einer Servopresse den Drehmomentsollwert der Achse_1 direkt in Drehmomentkopplung auch auf Achse_2 vorgegeben. Anschließend habe ich den tatsächlichen Stromistwertverlauf r69[...] beider Achsen verglichen - die Ströme waren absolut deckungsgleich. Das zeigt wie  jitterfrei der SINAMICS rechnet und keine Totzeit entstanden ist.

Jeder DCC- Blockausgangsparameter (selbst wenn er nicht veröffentlicht ist) lässt sich tracen, somit haben sie eine einfache Kontrollmöglichkeit.

Best regards
TechTeam
Top
  3/20/2012, 8:33 AM
Joined 1/24/2012
Last visit: 5/7/2013
Posts: 9
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke für den Hinweis. Habe das bereits mit dem Trace überprüft und konnte nach der Modifikation der Ablaufgruppen die Totzeit vermindern...

Besten Gruß
Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions