Technical Forum

SIMOTICS

Cad creator also for motor type 1PH8xxx-3Hxxx

Erstellt von OveBDK am 14.03.2012 16:04 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  14.03.2012, 16:04
Beigetreten am: 27.10.2005
Letzter Besuch: 16.03.2012
Beiträge: 9
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Is there an update for CAD creator (downloaded and installed on my PC) that will allow selection of f.ex. motor 1PH8226-3HD40-2AA1-ZU63

It seems that whenever i select xxxxx-3H
"3" with brake
and
"H" incremental encoder HTL 1024

it will return to basic selection from the beginning because the type is not in the database ?

Best regards
Ove Bonde Pedersen
Top
  29.03.2012, 10:01
Beigetreten am: 11.10.2006
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 813
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 88 mal bewertet]. (88) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello Mr. Pedersen,

the online cad-creator version was updated some days ago. Today the motor 1PH8226-3HD40-2AA1-Z U63 is included.

The install version will come in some month. So the online version is a good way because its more up to date.

Best regards
TechTeam
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen