Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Frequenzumrichter ansteuern mit der Logo

Thread Starter: kontaktloser   Started: 3/5/2012 7:40 PM   Replies: 21

« Previous thread Next thread »
123» Page 1 of 3 (22 items)
  3/5/2012, 7:40 PM
Joined 11/27/2011
Last visit: 5/26/2013
Posts: 219
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo
Habe eine Frequenzumrichter ( Commander Se Control Techniques )
Modell 11200075
230V mit 0,75KW
Ist das Geräte steuerbar mit der Logo wenn ja welche Eingänge müssen am Commander SE dafür benutzt werden ?
Grundgerät Logo oba6 24RC

P.S Ich denke ich brauche dazu ein AM2 Modul aber welches?



=== Bearbeitet von kontaktloser @ 05.03.2012 19:40 [GMT ] ===


Top
  3/5/2012, 7:56 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/25/2013
Posts: 1201
Rating:
Rated: Excellent [4.09 out of 5 / rated 74 time(s)]. (74) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Was genau willst du den steuern?
Für Start/Sto Links/Rechts reichen die Digitalausgänge der Logo! Selbst zwei, drei Festdrehzahlen sind so einstellbar. Willst du dagegen die Drehzahl stufenlos steuern, brauchst du allerdings ein analoges Ausgangsmodul!
Top
  3/5/2012, 7:58 PM
Joined 12/27/2006
Last visit: 5/24/2013
Posts: 417
Rating:
Rated: Excellent [4.35 out of 5 / rated 20 time(s)]. (20) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ja Sie können.
Sie können Kontakte mit aansteuren FO. sondern auch von voreingestellten Geschwindigkeiten. Stellen Sie sich all dies an den Kommandanten. Ich dachte, Sie haben Standard-3-Gang, sondern durch binäre Zählen Sie gibt es einige weitere Set.

Auch besteht die Möglichkeit den Commander mit einer 0-10 Volt oder 4-20 mA (besser) zu senden. Die drehthal ist dann abhängig von der Spannung oder Strom die  aus Ihrem Logo kommt.
-Hier haben Sie einen zusätzlichen Analogausgang-Modul auf Ihrem Logo
Top
  3/5/2012, 8:35 PM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2898
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
AM2 AQ -Modul, gibt 0..20mA oder 0..10V aus.

Klemmschema scheint bei den FU's gleich zu sein, jedenfalls habe ich nach wenigen Sekunden das hier gegoogelt.
Aber sicherlich hast du ja Unterlagen zum FU bekommen und dort steht dies ja schon drin.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  3/6/2012, 6:06 PM
Joined 11/27/2011
Last visit: 5/26/2013
Posts: 219
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo
Möchte damit meine 230V Pumpe steuern.
Mir würden eigentlich 3 verschiedene Drehzahlen genügen.
Später soll dazu noch einen Trockenlaufschutz dazukommen.
Aber zuerst mal die 3 Drehzahlen.
Wie würde so eine Reglung den aussehen
und welche verbindungen Logo/Frequnzumrichter brauch ich dafür.

P.S Pumpe läuft schon über Fu halt ohne Logo.
Top
  3/6/2012, 6:20 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/25/2013
Posts: 1201
Rating:
Rated: Excellent [4.09 out of 5 / rated 74 time(s)]. (74) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Wir reden hier aber schon von einer Drehstrompumpe!?
Bei einer Lichtstrompumpe kannst du das gleich wieder vergessen!
Top
  3/6/2012, 7:08 PM
Joined 11/27/2011
Last visit: 5/26/2013
Posts: 219
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Es geht um eine 230V Teichpumpe.
Wie gesagt läuft ja bereits am FU.
Möchte es über die Logo mitsteuern.



=== Bearbeitet von kontaktloser @ 06.03.2012 19:12 [GMT ] ===


Top
  3/6/2012, 8:06 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/25/2013
Posts: 1201
Rating:
Rated: Excellent [4.09 out of 5 / rated 74 time(s)]. (74) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Als erstes mußt du dir mal das Handbuch des Umrichters schnappen. Dort sollte ein Schaltplan enthalten sein auf dem die Anzahl der Digitaleingänge verzeichnet ist. Meist steht auch schon eine Vorbelegung dran(Run,Stop,Links..). Im Handbuch sollte dann drin stehen wie du die Eingänge nutzen kannst und ob Festfrequenzen einstellbar sind. Mit der Logo schaltest du dann nach Bedarf die entsprechenden Ausgänge um die Umrichtereingänge anzusteuern.
Top
Thank you for this post from:
  3/6/2012, 9:45 PM
Joined 12/22/2010
Last visit: 4/27/2013
Posts: 38
Rating:
Rated: Excellent [4.6 out of 5 / rated 5 time(s)]. (5) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

http://www.elektromotor.at/technik/fu_ls_se.pdf

das sollte der fu sein

im kapitel6 wird erklärt wie du die parameter einstellen kannst

Top
  3/6/2012, 9:57 PM
Joined 11/27/2011
Last visit: 5/26/2013
Posts: 219
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Komm irgendwie nicht weiter.
Möchte nur die Reglung über 3 Festwerte über die Logosteuern.
z.B.Minwert 35 Hz ;Mittelwert42Hz;Maxwert 50Hz.
Über Tasten von der Logo umschaltbar.
Wie kann ich das umsetzen.

Rechtslauf auf der 10:Reglerfreilauf auf der 9 Habe ich ja schon gestzt am umrichter direkt.
Top
123» Page 1 of 3 (22 items)
Actions