Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Sensoren 0-10V bzw. 4-20mA

Erstellt von Florian1903 am 17.02.2012 20:26 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  17.02.2012, 20:26
Beigetreten am: 16.06.2011
Letzter Besuch: 15.04.2012
Beiträge: 13
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,
ich möchte an einer Logo (0BA7) eine Pegelsonde zur Füllstandsmessung betreiben. Nun habe ich die Auswahl als Version für 0-10 V oder 4-20mA. Welche ist besser bzw. was sind die Vor-/Nachteile?

Beste Grüße, Florian

Logo! 0BA7 12/24 RCE, SoftComfort V7
Top
  17.02.2012, 20:39
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 15.05.2013
Beiträge: 2897
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
0..10V kannst du direkt an der Logo (12/24V Version) betreiben.
Sparst da also ein Erweiterungsmodul.
Bei 0/4..20mA ist es erforderlich.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen