Technical Forum

SIMATIC 505

TI 545 cpu mast. s7315 2pn/dp sla. profibus com. example pro.

Erstellt von allen1 am 05.12.2011 11:19 (9 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (10 Objekte)
  05.12.2011, 11:19
Beigetreten am: 10.06.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 54
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hello,

I'm search example project 'Texas instruments 545-1106 cpu master-->cpu315 2pn/dp slave profibus communication.

Help me please.
Top
  05.12.2011, 16:33
Beigetreten am: 20.06.2007
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 402
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,16 von 5 / 61 mal bewertet]. (61) 
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
There are several steps to achieve the configuration you want. 
1 With Com Profibus, configure the Profibus Network.  Use the 545-1104 from the Master folder for the Master.  In the zip file, I have included the GSD files for the 315-2PN/DP and the 315-2PN/DP V3.  You will have to install the one you need in the GSD directory of Com Profibus.  You should also add the bitmap  to the BITMAP directory.
2.  Configure the I/O for the 315.  Right mouse click on the 315 and select Configure.  You will be adding I/O.  You can configure up to 244 bytes of Input and 244 bytes of Outputs. 
3. Export the configuration to a binary file, File > Export.  Don't forget to save your configuration.
4.  Using TISOFT or SoftShop merge the binary file into the I/O configuration
5. In the 545 program, you will write to the ouput area and read from the input area created by the merge to read data from and write date to the 315.
6. In the 315 program, the data ouput from the 545 will be read in to the program from the input area you defined.  The data you write to the output area  will appear as Inputs to the 545
7.  Data of lengths greater than a byte must be byte swapped since one controller is Big Endian and the other is Little Endian.  

The zip file includes a Com Profibus configuration with the 315 -2PN/DP firmware version prior to V3.
Good Luck
billwest 

Dateianhang: comprofibus545.zip  (18 Downloads)

Bill West
Consulting Sales Application Engineer
Siemens Industry, Inc.
Industry Automation
Industrial Automation Systems
1900 Musket Court
Stone Mountain, GA 30087
Work: 770-310-5965

Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  05.12.2011, 21:02
Beigetreten am: 10.06.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 54
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

very very thanks bilwest,

I will try
Top
  06.12.2011, 13:29
Beigetreten am: 10.06.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 54
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hello bilwest,

Which COM PROFIBUS version is compatible with which Windows operating system?

Windows 7 or windows xp running?

my operating system windows7.


Top
  16.12.2011, 03:07
Beigetreten am: 20.06.2007
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 402
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,16 von 5 / 61 mal bewertet]. (61) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Com Profibus is old V5.1 SP2 is the latest version.  I know it works with XP SP3.  I have not tried it on Windows 7
billwest

Bill West
Consulting Sales Application Engineer
Siemens Industry, Inc.
Industry Automation
Industrial Automation Systems
1900 Musket Court
Stone Mountain, GA 30087
Work: 770-310-5965
Top
  16.12.2011, 04:57
Beigetreten am: 07.10.2005
Letzter Besuch: 25.05.2013
Beiträge: 2355
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,26 von 5 / 613 mal bewertet]. (613) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
allen1 wrote:
Which COM PROFIBUS version is compatible with which Windows operating system?

Hello allen1

a quick search on that subject @ https://support.automation.siemens.com reveals the following officially supported OS's:
Compatibility of COM PROFIBUS versions with Windows operating systems

Just in case you want to use online functionality, the following shal help too:
Applicable PROFIBUS CPs for the application ONLINE-Functions in COM PROFIBUS

I hope this helps



Cheers

fritz

The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of I S Systems Pty Limited.
To find out how I S Systems can help you with your automation needs please visit www.issystems.com.au.
Top
  16.12.2011, 09:34
Beigetreten am: 10.06.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 54
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 



Thanks for the support,

com profibus v5.1 software xp sp3 running
grin
Top
  27.01.2012, 10:33
Beigetreten am: 10.06.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 54
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 


TI545-1106 master,s7300 2pn/dp slave comm. is okey.
Thanks for helps.

Dateianhang: pic.zip  (5 Downloads)

Top
  26.02.2013, 12:22
Beigetreten am: 26.02.2013
Letzter Besuch: 26.02.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Which COM PROFIBUS version is compatible with which Windows operating system? 

Windows 7 or windows xp running?

my operating system windows7.

GuL
Top
  26.02.2013, 13:48
Beigetreten am: 20.06.2007
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 402
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,16 von 5 / 61 mal bewertet]. (61) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
The last download I can find for Com Profibus is V5.1 SP2 HotFix 3 dated August 2004.  It was for Windows 2000 SP3 or SP4.  I personally have Com Profibus working on Windows XP SP3.  If you can't get it to install on Windows 7, there is always VMware or HyperV.  You could use the free VM converter to convert an XP SP3 machine and use the free VMPlayer to run the machine in Windows 7.
Good luck,
billwest

Bill West
Consulting Sales Application Engineer
Siemens Industry, Inc.
Industry Automation
Industrial Automation Systems
1900 Musket Court
Stone Mountain, GA 30087
Work: 770-310-5965
Top
Seite 1 von 1 (10 Objekte)
Aktionen