Technical Forum

Industrie-PC SIMATIC PC

zweiter Monitor an IPC427C

Thread Starter: Bart_S.   Started: 1/16/2012 10:10 AM   Replies: 9

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (10 items)
  1/16/2012, 10:10 AM
Joined 10/29/2007
Last visit: 2/26/2013
Posts: 200
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist zwei 19" Monitore mit je einer Auflösung von 1280 x 1024 an einem IPC 427C zu betreiben? Laut Beschreibung  soll es über ein Y-Kabel möglich sein einen zweiten Monitor anzuschließen, kann ich aber auch bei beiden Monitoren die volle Auflösung einstellen?

Die Aufgabe:
Auf einer Microbox solle eine WinCC flexible PC Runtime laufen, je nachdem welches Produkt gerade produziert wird soll auf einem zweiten Monitor ein Produktbild dargestellt werden.


Viele Grüße

Bart
Top
  1/16/2012, 10:27 AM
Joined 12/22/2005
Last visit: 4/27/2013
Posts: 48
Rating:
Rated: Outstanding [3.6 out of 5 / rated 10 time(s)]. (10) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
das sollte gehen. Laut Handbuch Seite 14 sind auf beiden Schnittstellen bis zu 1920x1200 möglich.

Grüße
avoss
Top
  1/16/2012, 10:36 AM
Joined 1/26/2011
Last visit: 5/16/2013
Posts: 179
Rating:
Rated: Excellent [4.47 out of 5 / rated 53 time(s)]. (53) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

wie avoss schon sagte sollte es möglich sein mit einem Y-Kabel bei beiden Monitoren die volle Auflösung darstellen zu können. So ist es mir auch bekannt.

grüße bigfoot.

Top
  1/16/2012, 11:58 AM
Joined 10/29/2007
Last visit: 2/26/2013
Posts: 200
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

ich habe es gerade in geschaft in unserer Firma ein Y-Kabel aufzutreiben und wollte es auch gleich testen. Leider funktioniert das ganze nicht so wie es soll:

Mit zwei Monitoren am Y-Kabel gebootet - Bildschirm bleibt schwarz
wieder zurück auf einen Monitor - im Bios Dual-View aktiviert
wieder zwei Monitore angeschlossen, gebootet - Bildschirm bleibt schwarz
Adapter abgezogen, Monitor einzeln angeschlossen - Bild wird angezeigt
Adapter wieder angeschlossen - Bild wird auf beiden Monitoren gleichzeitig angezeigt
Versucht Desktop auf zweiten Monitor zu erweitern (beide 1280 x 1024, sowohl 16Bit als auch 32Bit getestet) - immer auf beiden Bildschirmen das gleiche Bild.
Intel Graphics Treiber geöffnet, als Betriebsmodus lässt sich nur "Einzelnes Display" einstellen

Es scheint mir als würde vom System überhaupt nicht erkannt, das ein zweiter Monitor angeschlossen wurde. Liegt das am Y-Kabel? Gibt es dort unterschiede und wenn ja, woran erkenne ich das passende Kabel?

mfg

Bart
Top
  1/16/2012, 2:26 PM
Joined 10/29/2007
Last visit: 2/26/2013
Posts: 200
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Kann es sein das es sich bei dem Splitter um einen Adapter von DVI-I auf DVI-D + VGA handeln muss? Ich habe jetzt einen Splitter DVI auf 2x DVI.

mfg

Bart
Top
  1/16/2012, 2:35 PM
Joined 1/26/2011
Last visit: 5/16/2013
Posts: 179
Rating:
Rated: Excellent [4.47 out of 5 / rated 53 time(s)]. (53) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hi,

laut folgenden Beitrag funktioniert es scheinbar auf jedenfall mit einem DVI-I nach VGA und DVI-D Kabel.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26030982

eine genauere Beschreibung zu diesem Thema habe ich bisher noch nicht gefunden.

grüße bigfoot
Top
  1/16/2012, 3:07 PM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hi,

also gemäß dem obigen Link:

Die Dual-Screen-Funktion ist abhängig von der technischen Ausführung der DVI-I Schnittstelle und wird heute unterstützt von:

  • SIMATIC Box PC 627B
  • SIMATIC Microbox PC 427B

Wird der PC 427C nicht unterstützt und

falls doch würde nur

1 Monitor DVI
2ter Monitor VGA

funktionieren.

Evtl. wäre ein USB2VGA Adapter dann sinnvoll?!?

Top
  1/17/2012, 6:59 AM
Joined 10/29/2007
Last visit: 2/26/2013
Posts: 200
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Guten Morgen,

ich habe das Kabel jetzt bestellt und werde dann berichten wenn es da ist.

mfg

Bart
Top
  1/18/2012, 2:12 PM
Joined 1/26/2011
Last visit: 5/16/2013
Posts: 179
Rating:
Rated: Excellent [4.47 out of 5 / rated 53 time(s)]. (53) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi Bart_S,

tolle Nachrichten berichte uns bitte wenn es Neuigkeiten gibt.
Ist für mich gerade auch sehr interessant da ich auch schon überlegt habe so ein Kabel einzusetzen.
Gutes Gelingen Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
  1/27/2012, 8:07 AM
Joined 10/29/2007
Last visit: 2/26/2013
Posts: 200
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Guten Morgen,

habe gestern das Kabel bekommen und kann bestätigen das es damit funktioniert. Der Windows Desktop lässt sich problemlos erweitern - habe zwei 19" Monitore mit einer Auflösung von 1280 x 1024 angeschlossen.

mfg

Bart
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (10 items)
Actions