Technical Forum

SIMATIC S5 / STEP 5

S5-CPU 948 keine PG-Verbindung

Thread Starter: funkendoktor   Started: 1/20/2011 1:49 PM   Replies: 4

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (5 items)
  1/20/2011, 1:49 PM
Joined 12/23/2009
Last visit: 12/14/2011
Posts: 6
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo.Kann mittels Programiergeräte Field-PG, Power-PG und PG 730 C nicht mehr auf die CPU 948-3UA12 zugreifen.An der CPU ist nur eine Schnittstelle verbaut, Schnittstellen-LED auf CPU ist aus, also lt. Handbuch ok.Dies wäre der einzige vorhandene Kommunikationsweg.Haben noch zwei
weitere baugleiche CPU an anderen Maschinen in Betrieb, dort ist die PG-Funktion gegeben.Habe das mit mehreren vorhandenen orginal Kabeln probiert.An anderen S5-AG´s läuft es.

Hat jemand eine Idee?

MfG
Top
  1/22/2011, 1:02 PM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Manchmal hilft es, die CPU für einige Zeit spannungslos zu machen.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  1/24/2011, 4:44 PM
Joined 1/11/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 324
Rating:
Rated: Excellent [4.15 out of 5 / rated 47 time(s)]. (47) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

die Empfehlung die betroffene CPU 948 für einige Zeit mal spannungslos zu machen, könnte was bewirken. Manchmal bringt das wirklich was. Eventuell ist die Schnittstelle zurzeit “nur“ blockiert und (oder) sich somit in einen undefinierbaren Zustand befindet.
Ansonsten müsste man annehmen, dass die betroffene CPU948 einen “Treffer“ hat und dann nur der Austausch der Baugruppe übrig bleibt.

Mfg
Gucci

Top
  12/14/2011, 7:56 AM
Joined 12/23/2009
Last visit: 12/14/2011
Posts: 6
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo

Schon etwas länger her aber wir haben folgendes gemacht:

Da wir nicht wußten was passiert wenn wir die CPU mal spannungslos machen, kein Ersatzteil vorhanden war und die Anlage lief haben wir uns zunächst mit der Ersatzteilbeschaffung bemüht( 3 Maschinen mit dieser CPU ).Die Fa. Siemens verlangte xxx € für o.g. CPU.Diese CPU ist dann nach diversen Anfragen an Ersatzteilhändler für xxx € erstanden worden.
Haben die eingebaute CPU dann spannungslos gemacht und wir konnten wieder online darauf zugreifen.Die gekaufte CPU haben wir anschließend eingebaut und mal ne Stunde mit dieser die Maschine gefahren, alles gut.Dann die alte wieder eingebaut und die gekaufte eingelagert.

MfG



=== Bearbeitet von CS Moderator @ 16.12.2011 15:07 [GMT ] ===
Preisangabe entfernt

Top
Thank you for this post from:
  1/20/2012, 8:41 PM
Joined 11/27/2006
Last visit: 4/10/2013
Posts: 22
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo funkendoktor ,

Die CPU 948  6ES5948-3UA12 war von 1997 bis 1999 Liefereinsatz. Die Produktabkündigung erolgte zum 2009-11-25. Die gesamte S5 ist zum 2015-10-01 angekündigt. Dies bedeutet Ende der Ersatzteil-Verpflichtung von SIEMENS.
Siehe hierzu auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4063243 und http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13266996

It´s time to say goodbey to SIMATIC S5  weinenweinenweinen

MfG
rosi
Top
Page 1 of 1 (5 items)
Actions