Technical Forum

Logikmodul LOGO!

PT100 Skalierung / Logo! / Logo!Monitor

Thread Starter: schweinefurz   Started: 12/28/2011 9:31 PM   Replies: 6

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (7 items)
  12/28/2011, 9:31 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 8/17/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich wieder traurig

Nun hab ich meine SPS als Logger laufen. Sieht gut aus. Die Temperaturwerte auf dem Display der 0BA6 passen zur Realität, dank der Beiträge im Forum. Aber - ich schaffe es nicht, die Skalierung (Offset und Gain) in der Logo!Monitor - Software passend zu bekommen. Alle Beiträge, Hilfen oder sonstiges bringen mich nicht weiter. Die Einstellungen, die in der 0BA6 vorgenommen werden, lassen sich nicht auf die Visualisierung übertragen. verärgert

Die Software greift direkt auf die Eingänge der LOGO! zu.

Was, um Himmels Willen, muß ich tun, damit es paßt?

Danke im Voraus für Eure kompetente Hilfe!



=== Bearbeitet von schweinefurz @ 29.12.2011 22:10 [GMT ] ===


Top
  12/31/2011, 2:45 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 6/19/2013
Posts: 1267
Rating:
Rated: Excellent [4.14 out of 5 / rated 78 time(s)]. (78) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Wie visualisirst du die Werte dem Bildschirm?
Exceltabelle?
Top
  12/31/2011, 3:53 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 8/17/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo motmonti,

ich visualisiere und logge mit LOGO!Monitor.

Sieht dann so aus wie im Anhang.

http://logomonitor.quirex.nl/

Funktioniert super und die Einstellungen für PT100 habe ich auch gefunden! Die werden auf der Internetseite im Video gezeigt. Paßt! zwinkern

Grüße

Attachment: 20111228_logging.pdf  (87 Downloads)

Top
  5/2/2012, 7:47 PM
Joined 1/4/2011
Last visit: 5/2/2012
Posts: 4
Rating:
Rated: Excellent [4.5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Welche version logo monitor benutzen sie, ich benutze die von Quirex . Und dieses program wirkt sehr gut für Visualisierung der data.
Was sind die werte von der gain und offset in logosoft und in logomonitor.

Top
  5/2/2012, 9:24 PM
Joined 1/5/2007
Last visit: 6/15/2013
Posts: 1497
Rating:
Rated: Outstanding [3.99 out of 5 / rated 404 time(s)]. (404) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
hallo schweinefurz,

um dir zu helfen musst du deine LOGO!-Schaltung, möglichst mit Kommentaren zur Skalierung deiner Eingänge, hier einstellen. Außerdem wäre es gut, wenn du dann Bilder der in der Software vorhandenen Einstellmöglichkeiten dazu tust...
                                         Rnf:lblSmileyTooltip_  think
MfG
Betel
Top
  5/3/2012, 10:43 AM
Joined 12/13/2011
Last visit: 8/17/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
@LogoEric

Einfach mal bei Quirex unter "learn" nachsehen. In dem Video kann man die Werte sehen, die eingestellt werden. So wie es dort gemacht wird, funktioniert es bei mir auch. Alles anderen Möglichkeiten des Berechnens haben nicht funktioniert.

Ich verwende die Quirex Version für die 0BA6.
Top
Thank you for this post from:
  5/3/2012, 10:44 AM
Joined 12/13/2011
Last visit: 8/17/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
@Betel

Danke, aber läuft jetzt ja.
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (7 items)
Actions