Technical Forum

MICROMASTER

Drehzahlregelungssystem mit Drehzahlrückführung

Erstellt von Getaldic am 03.11.2011 14:02 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  03.11.2011, 14:02
Beigetreten am: 21.09.2011
Letzter Besuch: 22.12.2011
Beiträge: 8
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo nochmal,
habe an nem Micromaster mit Encoderbaugruppe ein Drehzahlregelungssystem mit Drehzahlrückführung in Betrieb genommen.
Habe dafür folgende anleitung genutzt:
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/DUzMjg3OQAA_9864359_HB/EncMod_de_0802.pdf
Ich bin in Besitz der" Starter Software" und der Parametriersoftware"Drivemonitor"!
Können sie mir vielleicht sagen wo ich die Drehzahl sehen kann die der Fu berechnet
und wo die Drehzahl steht die vom Inkrementalgeber kommt.
Kann in beiden Softwarearten unter r061 und r0021 nur Werte in Hertz sehen.
Vielleicht gibt es eine einfache Möglichkeit das umzustellen,finde es aber leider nicht.


Mfg


Top
  03.11.2011, 15:28
Beigetreten am: 29.10.2007
Letzter Besuch: 24.04.2013
Beiträge: 651
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,54 von 5 / 41 mal bewertet]. (41) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Drehzahl gibts eigenlich nicht, aber schau dir mal den r0022,

[r0022 ist die berechnete Rotordrehzahl in U/min. Bei dieser Zahl handelt es sich einfach um die Ausgangsfrequenz, die mit 60 und mit der Anzahl der Motorpole multipliziert wird, damit ein Wert als Umdrehungen pro Minute angezeigt werden kann.]

und den FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14409844

an. Ich denke da steht alles drinn.

Mit freundlichem Gruß / Best regards

Jens S
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen