Kommunikation / Netzwerke
HW-Config will kein Profinet-System erstellen
Erstellt von Stony am 07.10.2011 17:09 (2 Antworten)

07.10.2011, 17:09
|
Beigetreten am: 07.01.2009
Letzter Besuch: 16.12.2012
Beiträge: 15
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
Guten Abend,
ich hab ein Problem mit meinem HW-Konfig, ich wollte ein Profinet-Sstem erstellen für eine ET200S und hab die CP 343-1 Advanced an meiner CPU 314 6ES7314-1AE04-0AB0. Aber ich kann kein Profinet-System einfügen, ist meine CPU schon zu alt dafür oder hab ich (was logischer wäre) was falsch gemacht?
Vielen Dank
|
|
|
|

10.10.2011, 01:55
|
Beigetreten am: 20.12.2007
Letzter Besuch: 15.05.2013
Beiträge: 40
Bewertung:
(15)
|
(0)
|
Hallo Stony,
bei der CPU 314 mit der MLFB (Bestellnummer) 6ES7314-1AE04-0AB0 handelt es sich um eine sehr alte CPU die zum 01.10.2004 typgestrichen worden ist. Ausserdem hat dieser CPU-Typ eine Firmware V1.2. PROFINET ist lt. Handbuch erst aber einer FW V2.4 möglich - unabhängig von dem verwendeten CP. Aus meiner Sicht kann das also auf keinen Fall mit dem Aufbau eines PROFINET IO-System an der "zu alten" CPU funktionieren. Abhilfe: Neuere CPU mit mindestens einer FW V2.4 verwenden.
Gruß
nordischbynature
|
|
|
|
|
Für diesen Beitrag bedankt sich:
|

11.10.2011, 22:37
|
Beigetreten am: 07.01.2009
Letzter Besuch: 16.12.2012
Beiträge: 15
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
Danke für die schnelle Antwort =)
Nya, mit neuerer CPU ist das so ein Problem, allein finanziell, aber so lange meine Profibus macht, gehts ja =)
|
|
|
|
Aktionen