Technical Forum

Dezentrale Peripherie

Datenübernahme durch ET200 F-Modul erst nach Ziehen Stecken

Thread Starter: A.Steinegger   Started: 9/2/2011 9:18 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  9/2/2011, 9:18 AM
Joined 4/15/2011
Last visit: 9/2/2011
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Betrifft ET200M F-AI Modul  6ES7336-4GE00-0AB0.
Beim Versuch mittels T3000 kanalspezifische Änderungen auf die Baugruppe zu übertragen zeigt sich, dass die Änderungen nicht online übernommen werden.
Erst nach Ziehen Stecken der Baugruppe werden die Parameter übernommen.
Ich finde aber in der Dokumentation keine Hinweise, dass Ziehen Stecken des AI Moduls (oder Netz AUS/EIN der IM ) zur Parameterübernahme notwendig ist.
Top
  9/8/2011, 10:20 AM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/23/2013
Posts: 1283
Rating:
Rated: Excellent [4.06 out of 5 / rated 82 time(s)]. (82) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo A.Steinegger,

ich habe hier auf der Support Seiten einen Hinweis gefunden, dass es zu der ET eine neue Firmware gibt. Vielleicht hilft das ja:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50572719

Grüße

Gruß / best regards
Rated X
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions