Technical Forum

Logikmodul LOGO!

passender Unterputzverteiler logo

Thread Starter: AndreasR   Started: 7/12/2011 2:19 PM   Replies: 11

« Previous thread Next thread »
12» Page 1 of 2 (12 items)
  7/12/2011, 2:19 PM
Joined 4/8/2011
Last visit: 3/7/2012
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

bin gerade dabei meine Hausinstallation für eine Logo zu projektieren und habe prompt das erste Problem. Da der Stockwerksverteiler schon voll ist muss ich einen 2. neben an setzen. Ideal wäre wenn der 2. Verteiler nicht zu tief wird (11er Wand). Bei Siemens wurde ich auf einen Verteiler aufmerksam der für Einbaugeräte mit 55mm tiefe ist. Leider ist der vom Preis etwas teuer.
Kennt jemand einen anderen (günstigeren) Unterputzverteiler für 55mm Einbaugeräte?

Gruß AndreasR
Top
  7/12/2011, 5:04 PM
Joined 12/7/2007
Last visit: 6/10/2013
Posts: 506
Rating:
Rated: Above avarage [2.88 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Unterputz oder Aufputz?

Fa. Hager
Fa. F-tronic
Fa. Spelsberg
Fa. Hensel-Electric

Worüber willst du die denn beziehen ?

Bei Obeta bekommst du(sofern du jemanden kennst, der da Kunde ist) einen einreihen Verteiler mit den Maßen HxBxT: 393x359x88mm UP für 27,06€.



=== Bearbeitet von Diablo @ 12.07.2011 17:08 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Diablo @ 12.07.2011 17:06 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Diablo @ 12.07.2011 17:04 [GMT ] ===


Top
  7/12/2011, 5:11 PM
Joined 11/1/2007
Last visit: 6/14/2013
Posts: 242
Rating:
Rated: Excellent [4.33 out of 5 / rated 15 time(s)]. (15) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi

Schau mal da Rnf:lblSmileyTooltip_ballRnf:lblSmileyTooltip_ballRnf:lblSmileyTooltip_ball

http://www.elektrikshop.de/Installation/Verteilungen:::348_280.html


gruss pepp
Top
  7/12/2011, 5:29 PM
Joined 4/8/2011
Last visit: 3/7/2012
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

danke für die Antworten, leider ist da keiner dabei.
Die Standard Hersteller waren mir schon bekannt. Problem ist die Tiefe. Da die Sicherungsautomaten im Normalfall 70mm (außer beim Siemens Prog.) tief sind werden die meisten Verteiler 90 mm tief gebaut. Bei Siemens gibt es einen für 55mm Automaten der ist 65mm tief - ideal für ne Logo - leider zu teuer. Nun bin ich auf der Suche nach einer günstigeren Alternative.

Grüße
AndreasR
Top
  7/12/2011, 5:47 PM
Joined 12/7/2007
Last visit: 6/10/2013
Posts: 506
Rating:
Rated: Above avarage [2.88 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Wenn die Wand aber 11 cm ist, dann reichen doch 9 aus ?
Top
  7/13/2011, 8:09 AM
Joined 4/8/2011
Last visit: 3/7/2012
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Ja richtig es würde reichen, da es sich aber um einen "Altbau" handelt ist es nicht so einfach, da diese 11er Wand eine tragende ist. Mir wäre es lieber hier nicht soviel von der Wand weg zu nehmen.


Grüße
AndreasR
Top
  7/13/2011, 11:32 AM
Joined 12/7/2007
Last visit: 6/10/2013
Posts: 506
Rating:
Rated: Above avarage [2.88 out of 5 / rated 16 time(s)]. (16) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Aufputz ?
Top
  7/13/2011, 2:16 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1266
Rating:
Rated: Excellent [4.14 out of 5 / rated 78 time(s)]. (78) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Eine 11er Wand und dann noch tragend? Sehr ungewöhnlich selbst für Altbau!
Du kannst natürlich erst einen Türsturz einbauen, um die Last abzufangen und setzt den Verteiler darunter in die Wand ein.
Oder du schaffst Platz in der vorhandenen UV durch sinnvolles zusammenlegen von Stromkreisen, oder das Verlegen des FI-Schutzschalters in die Hauptverteilung.
Top
  7/13/2011, 4:05 PM
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/28/2013
Posts: 2908
Rating:
Rated: Outstanding [3.95 out of 5 / rated 275 time(s)]. (275) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Eine tragende Wand mit 11cm .... ?
Ist es ein Kinder-Spielhaus?

Wie schon erwähnt wurde, schauen, ob man 2 Zimmer auf einen Automaten legen kann.
Oder ähnliche Lösungen.
Wieviel Logo wilst du denn einsetzen?

Evtl., ist aber mehr Aufwand, die vorhandene Verteilung gegen eine Größere austauschen.
Platz nach unten sollte vorhanden sein.

Im Grunde ist alles, bis auf Aufputz, mit Dreck verbunden.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  7/14/2011, 8:41 AM
Joined 4/8/2011
Last visit: 3/7/2012
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Vielen Dank für die bisherigen Antworten...

Mir ist die 11er Tragwand ja auch ein "Dorn im Auge", deshalb versuche ich hier ja auch einen flachen Verteiler zu finden.

Aufputz: - Sieht an der Stelle etwas sch...lecht aus.
Dreck: - kein Problem, wird sowieso gerade umgebaut
zusammenlegen: - Vermutlich läuft es auf einen Maximalausbau der Logo raus, da hilft beim 2reihigen UV alles zusammenlegen nichts.
größerer Verteiler : - Diesen Gedanke hatte ich auch schon, wobei dann der Verteiler neu verdrahtet werden muss und wehe beim wechsel geht ein Kabel kaputt!

Es hilft alles nichts, es sieht so aus als müsste ich doch den doppelt so teueren Siemens UP-Verteiler nehmen. traurig

- Danke -
AndreasR
Top
12» Page 1 of 2 (12 items)
Actions