Technical Forum

SIMATIC ProTool / ProTool/Pro

Bediengerät ändern TP27 10" in TP270 10" Help

Erstellt von Dreiphasenkasper am 11.07.2011 08:54 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  11.07.2011, 08:54
Beigetreten am: 04.10.2009
Letzter Besuch: 05.01.2013
Beiträge: 67
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Rnf:lblSmileyTooltip_ball  Die Frauen sind raus und wir wieder daRnf:lblSmileyTooltip_goal

Ne Spaß bei seite!

Ich habe ein TP27 10 " und muss dieses gegen ein TP270 10" tauschen.
Wie kann ich das Bediengerät ändern?

(Da es sich um ein altes ProTOOL Projekt handelt ist eine Migration in flexibel gleichzusetzen mit Neu projektieren!)

Für jede Hilfe bin ich Dankbar.Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
  11.07.2011, 09:43
Beigetreten am: 29.04.2010
Letzter Besuch: 04.04.2013
Beiträge: 1363
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,67 von 5 / 125 mal bewertet]. (125) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo,

in diesem Fall ist es eigentlich egal ob du in ProTool von einem TP27 in ein TP270 wechselst oder in flexible, der Aufwand wäre der gleiche. Der Grund dafür ist das du von einem "Grafik"-Panel auf ein Windows basiertes Panel wechseln willst und da sind in ProTool als auch in flexible einige Änderungen nötig.

Selbst für ProTool gibt es dafür ein gesondertes Handbuch zum Umstieg auf ein Windows basiertes Panel:
SIMATIC HMI Projektierungsunterstützung für Umsteiger Migration zu Windows-basierten Systemen

Generell kann man es bei dem Aufwand auch gleich nach flexible umsetzen.

MfG
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  11.07.2011, 21:51
Beigetreten am: 04.10.2009
Letzter Besuch: 05.01.2013
Beiträge: 67
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Rnf:lblSmileyTooltip_ Danke....Das mit dem Grafik und Windows war mir neu..Danke für den Hinweis!

Habe doch noch einen Weg gefunden

Datei >>  Konvertieren >> Starten >> Bediengerät auswählen >> Starten


Nur Leider wie vom Sandmann geschrieben: Viel Änderungsaufwand...eigentlich schade...den Kunden wird es nicht freuen... Aber Flex... ist auch schnell neu ProjektiertRnf:lblSmileyTooltip_
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen