Technical Forum

Motion Control System SIMOTION

comunication between PC and simotion

Erstellt von lio5 am 05.07.2011 09:15 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  05.07.2011, 09:15
Beigetreten am: 05.01.2010
Letzter Besuch: 19.05.2013
Beiträge: 35
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
hello all .

is there any API  for the simotion ?

i want to be able to send position command from PC ( like sending MDI command from controller when using basic poitioner ) .

thanks
Top
  05.07.2011, 09:30
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

no there is no API.
You can use OPC XML DA to access the Symbols of simotion.

Regards
Christoph
Top
  05.07.2011, 18:28
Beigetreten am: 19.01.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 373
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,63 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

In the D435 we just wrote a VB program on the pc and sent it over an ethernet link into the controller.

Pee
Top
  07.07.2011, 08:47
Beigetreten am: 05.01.2010
Letzter Besuch: 19.05.2013
Beiträge: 35
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
so
thats means that  the only interaction between simotion and pc , its read and write variables .

am i correct ?
Top
  07.07.2011, 08:53
Beigetreten am: 19.08.2010
Letzter Besuch: 05.01.2012
Beiträge: 12
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dear Pee,
Thank you for your information.
Can you please provide any documentation in this regard.
And one question. Can we transfer the data to Simotion through a PC connected on LAN?
Top
  08.07.2011, 11:43
Beigetreten am: 19.01.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 373
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,63 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
lio5 wrote:
so
thats means that  the only interaction between simotion and pc , its read and write variables .

am i correct ?


With Siemens equipment I would never say 'the only way' because there is normaly a few ways to do things.
 I personally find I can't be bothered to read and understand all the documentation to use Siemens HMI products so I'd rather write my own.


Ashutosh wrote:
Dear Pee,
Thank you for your information.
Can you please provide any documentation in this regard.
And one question. Can we transfer the data to Simotion through a PC connected on LAN?


There is a range of standard commands for the network connection starting with _tcp
When you open the comms you simply specifiy a free port and an IP address. The controller doesn't care where the IP is located so it could be direct or over a lan.
The data is sent and received as an array which then has to be processed to move the data into variables.
Pee

Top
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen