Technical Forum

Motion Control System SIMOTION

Simotion D435 online problem

Erstellt von yehuu am 06.07.2011 16:10 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  06.07.2011, 16:10
Beigetreten am: 12.10.2010
Letzter Besuch: 28.07.2011
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
On one machine : There are Simotion D435 , S120 , S7 I/O and MP377 panel . They are connected with profibus. I have SCOUT V4.1.1.6. I can not concented to D435 with SCOUT V4.1.1.6 .
What must be version of SCOUT. and How can I find this SCOUT.
Top
  06.07.2011, 16:27
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 25.05.2013
Beiträge: 1553
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

which FW Version is on the SIMOTION D?
Can you see the SIMOTION in Lifelist (Accessible Nodes?)

Regards
Christoph
Top
  06.07.2011, 17:18
Beigetreten am: 12.10.2010
Letzter Besuch: 28.07.2011
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
I have connected with NETLINK cable. I tried to see ACCESİBLE NODES but I could not see anything. I think that I can not be online to the D435. There are DP1 and DP2/MPI inputs.
On DP1 there is a profibus connection to another components. I can not succeed to be online?

What can I do for this problem.
What must be adjustment of NETLINK and Which input must be used to be online ?
Top
  06.07.2011, 17:46
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 25.05.2013
Beiträge: 1553
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

can you test your NETLINK cable with STEP7 if it's work?
Which FW Version is on the NETLINK and which NETLINK Adapter do you have excatly?
Have you check that's you use the same PROFIBUS Baudrate on the Adapter and on the SIMOTION?

Regards
Christoph



=== Edited by ChristophD @ 7/6/2011 5:46 PM [GMT ] ===


Top
  28.07.2011, 08:34
Beigetreten am: 12.10.2010
Letzter Besuch: 28.07.2011
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

I can be online with netlink lite profibus cable. D435 is online but SCOUT gives an warning : No connection with Sinamics_integrated and Sinamics_S120_CU320. I have attached a picture about prblem.

How can I be online to other component ? Is there an missing ?laugh

Dateianhang: nv.JPG  (18 Downloads)

Top
  28.07.2011, 09:37
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 25.05.2013
Beiträge: 1553
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

control the addresses for the devices in Scout.
Select the device and open the contextmenu -> Target Device -> Online Access -> Tab Adress.
In the tab you see in which way Scout will access the Devices.

Normaly the PG/PC is not atached, you can control this in NetPro, the connection between PG/PC and SIMOTION must be yellow.

And please check the Target Device Output Windows if there any information is given.

Regards
Christoph



=== Edited by ChristophD @ 7/28/2011 9:38 AM [GMT ] ===


Top
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen