Technical Forum

PC-based Automation

Interface 2 bei WinAC RTX 2010 und EC31 verwendbar?

Erstellt von Sakura am 30.05.2011 09:51 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  30.05.2011, 09:51
Beigetreten am: 22.09.2010
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 145
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,74 von 5 / 19 mal bewertet]. (19) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

ist es möglich bei dem WinAC RTX 2010 auf dem embedded Controller EC31 das IF2 zu konfigurieren?

Im Handbuch ist es nur mit IF 1 beschrieben und in der HW Konfig sehe ich auf den ersten Blick keine Möglichkeit das IF zu ändern.
Aber man übersieht ja gerne mal was in Handbüchern, deswegen dachte ich, frage ich mal die Experten hier :)

Gruß
Sakura
Top
  31.05.2011, 07:33
Beigetreten am: 31.05.2011
Letzter Besuch: 10.01.2013
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Das IF1 ist ausschl. für PN vorgesehen. Wird S7-mEC bspw. um einen PROFIBUS-Anschluss (CP5603) erweitert, kommt das IF2 ins Spiel, denn hier wird dieser PROFIBUS CP konfiguriert
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  31.05.2011, 20:36
Beigetreten am: 31.05.2011
Letzter Besuch: 03.06.2011
Beiträge: 11
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Magic,
aber es muss doch möglich sein IF2, IF3 und IF4 für Ethernetkommunikation zu verwenden... Kann doch nicht sein, dass NUR IF1 für Ethernet verwendet werden kann...Rnf:lblSmileyTooltip_  think

Katharina
Top
  31.05.2011, 22:35
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 364
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 17 mal bewertet]. (17) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Sakura schrieb:
...
ist es möglich bei dem WinAC RTX 2010 auf dem embedded Controller EC31 das IF2 zu konfigurieren?


Für was soll es konfiguriert werden? Als Profinet-IO-Schnittsstelle?
Das ist scheinbar nicht möglich. Man kann den IF1 nicht einmal leeren (z.B. weil man Profinet gar nicht nutzt sondern nur Profibus über den CP5603) um dort z.B. den CP5603 zu projektieren.
Beim Einfügen eines Embedded Controller ist auf IF1 immer die Profinet-Schnittstelle. Der Hardware-Katalog enthält auch keinen Ethernet-CP unter "EC31". Es wäre somit gar nicht möglich ihn unter einem anderen "IF-Schacht" zu projektieren weil er gar nicht eingefügt werden kann.
Ich denke Du hast nichts übersehen.
Als Profibus-Schnittstelle wäre das IF2 natürlich nutzbar.
Top
  07.06.2011, 10:03
Beigetreten am: 31.05.2011
Letzter Besuch: 10.01.2013
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Win AC unterstützt bis zu 4 IF, wobei einer davon (nicht mehr) PN sein kann. Der EC31 mit RTX Optionen unterstützt immer, da Bestandteil der HW + SW, eine PN-SS und diese ist wegen der Kennzeichung auf der BG dem 1. IF zugeteilt. Was macht es für einen Sinn diese SS einer anderen IF zuzuordnen oder gar ganz wegzulassen?
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  17.06.2011, 13:15
Beigetreten am: 20.01.2011
Letzter Besuch: 26.04.2013
Beiträge: 23
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Magic_28 hat richtig geantwortet.
Auch in der aktuellsten Version der WinAC lässt sich nach wie vor leider nur eine Profinet-Schnittstelle parametrieren. Das hängt mit dem Echtzeittreiber zusammen der darauf zugreift.
Grüße
FUF
Top
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen