Technical Forum

SIMATIC ProTool / ProTool/Pro

Protool und der Verschwindung

Erstellt von oli83 am 11.04.2011 22:28 (6 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
  11.04.2011, 22:28
Beigetreten am: 14.05.2010
Letzter Besuch: 30.05.2013
Beiträge: 45
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,
was ist los, mit mein Protool?
Früher hatte ich ein Laptop mit WinXP SP2 und Protool V6 SP3. Jetzt hatte ich eine neue Notebook gekauft. Daran laeft WinXP SP3 und auch die genannte Protool V6 SP3.
Als ich Funktion und Variable zum einen Bildopjekt projektiere, würde Protool merkwürdig. Es verschwindet die Fensterausschnitt, dann klicke ich in den Ort wo sie früher war, und es erschein wieder.
Was ist das Heilmittel auf dieses Problem? Rnf:lblSmileyTooltip_  think

MfG
Top
  11.04.2011, 22:45
Beigetreten am: 25.08.2005
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 978
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,68 von 5 / 92 mal bewertet]. (92) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo oli83,

also, den Unterschied, den ich sehe ist der Stand vom Betriebssystem.
Auf dem Rechner ist Win XP mit SP3 drauf.
Schau mal hier: Welche Versionen von SIMATIC ProTool/Lite, SIMATIC ProTool und SIMATIC ProTool/Pro sind mit welchen Windows-Betriebssystemen kompatibel?

Ursache könnte sein, dass Deine Kombination nicht in der Kompatibilitätsliste enthalten ist. Abhilfe wäre denn auf SP2 von XP zurück zu gehen. Rnf:lblSmileyTooltip_  think Aber das wolltest Du bestimmt nicht hören.

Vielleicht kann Dir ja morgen einer der hier aktiven Spezialisten eine bessere Antwort geben.

Viel Erfolg
Sabine
Top
  12.04.2011, 07:44
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 4456
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 415 mal bewertet]. (415) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit ProTool.
Da hatte es geholfen, die Treiber der Grafikkarte zu
aktualisieren.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  12.04.2011, 12:52
Beigetreten am: 14.05.2010
Letzter Besuch: 30.05.2013
Beiträge: 45
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello Hulzhex, und IBN-Service,

danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eine Kollege, der WinXP SP3 hat.
Sollange der er die Autoupdate gesperrt hat, hatte er keinen Schwierigkeiten mit Protool.
Als er den Update erlaubte, würde seine Protool ebenso wie meine.
Vielecht gehört dieses Probleme zum einem Windows Update? Und wie kann ich das zurück nehmen?

IBN-Service: ich probiere eine Update zum meinem Videokard.

MfG
Top
  12.04.2011, 19:39
Beigetreten am: 14.05.2010
Letzter Besuch: 30.05.2013
Beiträge: 45
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo IBN-Service,

ich habe ein neue Videokard Driver installier. Leider ist das Fehler immer noch da.überrascht

MfG
Top
  13.04.2011, 13:05
Beigetreten am: 30.08.2007
Letzter Besuch: 07.06.2013
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen
welches WindowsXP?
Bei mir geht WinXP Professional V2002 + SP3 und ProTool/Pro CS 6.0SP3 ohne Probleme

wezi
Top
  13.04.2011, 13:57
Beigetreten am: 14.05.2010
Letzter Besuch: 30.05.2013
Beiträge: 45
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

Wezi: Ich benutze auch dieses Konfiguration (WinXP Profession 2002 + ProTool/Pro CS 6.0 SP3).
Du erlaubts, die möglichkeit zum Updata für Windows?

Vorige Tag habe ich auch mit diesem Fehler getroffen. Morgen musste ich wieder gleiche Maschine gegangen, wo ich gestern war, ich musste neue Funktionen aufnehmen. Die Überraschung war, dass jetzt keine Fehler kommt. Aus Neugier habe ich die archivierte Projekt vorgenommen, mit dem ich vorige Tag arbeitete. Ich machte was in vorige Tag, und es passiert garnicht, keine einzige Verschwindung....
Was denkt ihr, kann es sein dass eine andere Programme diese Verschwindung verursachen? Rnf:lblSmileyTooltip_  think

MfG
Top
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
Aktionen