Technical Forum

Motion Control System SIMOTION

Bausteine mit ST für DCC schreiben

Erstellt von Cindy.Maier am 10.03.2011 13:29 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  10.03.2011, 13:29
Beigetreten am: 19.06.2009
Letzter Besuch: 23.03.2012
Beiträge: 36
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo ist es möglich im Simotion Scout mit ST (SCL) eigene Bausteinen für DCC zu schreiben?
Wenn ja wie bzw. gibt es ein Handbuch oder ähnliches dazu?
Top
  10.03.2011, 13:42
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1551
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

nein das geht nicht.
Die einzige Möglichkeit ist im Scout eine DCC Bibliothek zu erzeugn und daraus eine installierbare DCB Lib zu erzeugen.
Die Bibliothek selber muss als DCC programmiert werden.

Gruß
Christoph
Top
  10.03.2011, 13:55
Beigetreten am: 19.06.2009
Letzter Besuch: 23.03.2012
Beiträge: 36
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ah vielen Dank für die schnelle Antwort,
gibt es dazu einen Handbuch bzw. Anleitung zum erstellen?
Top
  10.03.2011, 14:40
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1551
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

was erstellen?
Es gibt einen Menüpunkt an der DCC Bibliothek "DCB Bibliothek erstellen".
Dazu gibt es eine Onlinehilfe die erklärt was da zu tun ist.

Gruß
Christoph
Top
  10.03.2011, 14:57
Beigetreten am: 19.06.2009
Letzter Besuch: 23.03.2012
Beiträge: 36
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ok Danke werde ich morgen mal schauen hab gerade kein Scout zur Hand.
Top
  05.08.2011, 08:30
Beigetreten am: 22.06.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 109
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,38 von 5 / 8 mal bewertet]. (8) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

es gibt seit ein paar Monaten das DCB Studio, mit dem DCB-Baustein-Bibliotheken in "C" erstellt werden können (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49242867).

In der DCC Doku (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51786530) steht folgendes:

DCB Studio
Entwicklungsumgebung zur Programmierung von C Baustein-Bibliotheken.



Viele Grüße
Manfred
Top
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen