Technical Forum

SIMATIC S7-200

CP243(-IT) - garantierte Lebensdauer des Flash Speichers

Erstellt von Bit-zähler am 09.02.2011 11:41 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  09.02.2011, 11:41
Beigetreten am: 13.07.2010
Letzter Besuch: 17.01.2013
Beiträge: 9
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo S7-200 Freunde,

ich habe eine Frage zu der Lebensdauer des Flash Speichers des CP243 mit IT Funktionalitäten. Im Datenblatt des aktuellen CPs (6GK7243-1EX01-0XE0) steht eine garantierte Lebensdauer von 100.000 Schreib- und Löschoperationen. Im S7-Systemhandbuch wurde aber eine garantierte Lebensdauer von 1 Mio. Operationen für das CP Vorgängermodell(6GK7 243-1GX00-0XE0) angegeben.

Jetzt frag ich mich, ob das ein Tippfehler war oder eine Erhöhung der Sicherheit für Siemens? Weißt jemand genaueres über praktische Werte, wann der Flashspeicher eines CP243 verschlissen ist und wie sich so ein Fall bemerkbar macht?
Top
  12.01.2012, 13:16
Beigetreten am: 29.09.2005
Letzter Besuch: 11.09.2012
Beiträge: 245
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
hi....
zum thema fehlerhafte speicherzellen habe ich im systemhandbuch des cps das hier gefunden:

Das Dateisystem des CP 243-1 belegt durch eine interne Optimierung alle zur Verfügung
stehenden Zellen des Flash-Speichers gleichmäßig. Bei alterungsbedingtem Ausfall
einzelner Speicherzellen werden diese Zellen erkannt und intern als nicht belegbar markiert.
Trotzdem sollten hochzyklische Schreib- bzw. Löschzugriffe auf das Dateisystem des
CP 243-1 vermieden werden.

zum them 1mio. oder 100T...
Ich nehme an, dass in dem CP NAND-Flashspeicher verbaut ist, denn die ältere Angabe war ja schon 1. Mio. und NAND-Flash hat 1Mio bis 2Mio Lese/Schreibzyklen. NOR-Flashspeicher hat dagegen 10.000 bis 100.000 Zyklen. Ich denke: Erstens verbaut Siemens nicht auf einmal NOR-Flashspeicher und zweitens hätten Sie dann 10.000 und nicht 100.000 geschrieben. Also wohl Fehler.
quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher 

LG
Top
  12.01.2012, 16:51
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bit-zähler schrieb:

...
Im Datenblatt des aktuellen CPs (6GK7243-1EX01-0XE0) steht eine garantierte Lebensdauer von 100.000 Schreib- und Löschoperationen. Im S7-Systemhandbuch wurde aber eine garantierte Lebensdauer von 1 Mio. Operationen für das CP Vorgängermodell(6GK7 243-1GX00-0XE0) angegeben.



Das ist durchaus möglich.
Die neuen low-cost Speicherchips werden mehr und mehr
in 25nm Technologie hergestellt, diese haben in der
Tat eine GERINGERE Schreiblebensdauer.

100k Zyklen halte ich für eher wahrscheinlich als 1 Mio.

Wenn du ganz sicher gehen willst, bei Siemens nachfragen!

Allerdings sind 100k Schreibzyklen auch schon was.

Wenn du jeden Tag 24x schreibst, hält das Teil garantiert 11 Jahre.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen