Technical Forum

MICROMASTER

SED2-1.5/32B

Erstellt von Import-User-1 am 12.01.2011 10:10 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  12.01.2011, 10:10
Beigetreten am: 10.08.2005
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 3042
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,12 von 5 / 17 mal bewertet]. (17) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Import einer technischen Frage eines Benutzers

schrieb:
Hallo wertes Team,

ich suchen einen Ersatzlüfter für einen Umrichter Typ SED2-1.5/32B
Serial No. XAUN06-000962, im Datenblatt sind mehrere Typen angegeben aber so richtig hilft das auch nicht weiter, es ist ein Lüfter 50x50x10 24Volt 2Drahtanschluss.
Vielleicht könnten Sie mir die richtige Bestellnummer für den Lüfter zukommen lassen, der Händler
vor Ort ist damit überfordert.
Vielen Dank !
Top
  12.01.2011, 10:43
Beigetreten am: 21.03.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 9063
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,78 von 5 / 820 mal bewertet]. (820) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo,

Die richtige Bestellnummer für den Lüfter:
1. IP20 frame size C (with 2 wire connection) - SED2-FAN2-20C (IP20 frame size C produced
since April 27th 2004 (see SED2 serial number)
2. Cooling fan IP54 frame size C (Internal) - SED2-FAN2-20C (All IP54 frame size C)
3. Cooling fan IP54 frame size C (external) - SED2-FAN-54C (All IP54 frame size C)

Gruss,
Hristo Mihalev
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  14.01.2011, 15:32
Beigetreten am: 12.01.2011
Letzter Besuch: 14.01.2011
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo UMECHNO,

ich habe die Bestellnummer für den Ersatzlüfter an den Vertragspartner vor Ort weiter geleitet.
Laut seinen Aussagen kann sein Händler damit nichts anfangen ....

Meine Frage wo kann ich die Ersatzlüfter bestellen, gibt es eine Hotline oder einen direkten
Ansprechpartner ?

Vielen Dank
Top
  14.01.2011, 16:20
Beigetreten am: 29.10.2007
Letzter Besuch: 24.04.2013
Beiträge: 651
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,54 von 5 / 41 mal bewertet]. (41) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 

Für den Support von SED2-Geräten ist für Deutschland zuständig:

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG

I BT DE HVP CPT

Friesstr. 20

60388 Frankfurt am Main

Postfach 60 05 29

60335 Frankfurt am Main

- Technischer Support:





=== Bearbeitet von CS Moderator @ 20.01.2011 22:29 [GMT ] ===
Personenbezogene Kontaktdaten gelöscht


Mit freundlichem Gruß / Best regards

Jens S
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  14.01.2011, 18:13
Beigetreten am: 12.01.2011
Letzter Besuch: 14.01.2011
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort, werde gleich am Montag mein Glück dort versuchen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende

Mit freundlichen Grüßen
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen