Technical Forum

DC Stromrichter SIMOREG

Kommunikation mit einem SIMOREG MC über Profibus DP

Thread Starter: Wölli   Started: 10/21/2006 10:08 AM   Replies: 3

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (4 items)
  10/21/2006, 10:08 AM
Joined 10/21/2006
Last visit: 3/5/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Moin, moin

ich habe ein Problem bei dem Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Ich bin dabei eine Kommunikation über Profibus-DP mit einem SIMOREG MC aufzubauen.
Dazu habe ich eine S7/ 300  (CPU 315/ 2DP) mit der Kommunikationskarte CBP2 des SIMOREGS verbunden und in dem Hardwaer Manager den PPO-Typ 3 eingestellt.

Hier jetzt das Problem, wenn ich eine Verbindung über den Funktionsbaustein FB 32 (PCD_RECV) einfüge und diesem ein Instanzdatenbaustein zuweise und dann das ganze speichere kommt ein Fehlermeldung, Zeitstempel konflikt.

Wieso und wie kann ich diesen Fehler beheben.

Mfg Wölli
Top
  10/23/2006, 10:16 AM
Joined 2/14/2006
Last visit: 5/6/2013
Posts: 5798
Rating:
Rated: Outstanding [3.96 out of 5 / rated 358 time(s)]. (358) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Moin, moin... zwinkern

ich muß gestehen ich habe von diesem Funktionsbaustein FB 32 (PCD_RECV) noch nie gehört, wissen Sie aus welchem Optionspaket der Funktionsbaustein ist? Da ich nicht weiß welche Funktionalität dahinter steht ist eine einfache Aussage hier schwer.
Für PROFIBUS DP ist eigentlich zu sagen das eine "Verbindung" im Klassischen Sinne, mit NETPRO Projektierung ohnehin nicht funktioniert, die Projektierung erfolgt hier in HW-Konfig.

Ich hoffe das konnte etwas helfen.

Viele Grüße
J_Bell
Top
  10/23/2006, 11:37 AM
Joined 10/21/2006
Last visit: 3/5/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke für die Antwort,

und ja dies gehört zu einem Bausteinbibliothek für die Programmierung von Antriebssystemen (Steller im Weitensinn).
Sollte man diese löschen und nocheinmal installieren?
Wäre das ein Möglichkeit oder sollte man sich mehr auf den ProfiDrive- Busart versteifen?

Danke schon im Vorfeld.

MfG Wölli
Top
  10/24/2006, 11:44 AM
Joined 2/14/2006
Last visit: 5/6/2013
Posts: 5798
Rating:
Rated: Outstanding [3.96 out of 5 / rated 358 time(s)]. (358) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Wölli,

sorry, aber SIMOREG kenne ich so tief nicht... da muß ich passen... Hast Du schon mal beim Tech Support für SIMOREGs angerufen? Vielleicht hat noch jemand anderes einen besseren Draht zu SIMIREG Baugruppen.

Viele Grüße

J_Bell
Top
Page 1 of 1 (4 items)
Actions